エンジンオイルSL/CFのレビュー

平均満足度 4.67 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイルSL/CF RAMCO
RAMCO
19,980 / 税込 21,978
ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
98件中 81~98件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ムラタ総合技術 様2016-11-16
用途:
旧車のオイル交換
対象商品:
01283896

年式の古い車や機械類には、現在主流になっている低粘度のオイルは不適です。
いつまでも作り続けてください。

2016-03-28
用途:
クルマ、バイク、農機具のオイル交換用
対象商品:
01283896

原付バイク、大型空冷バイク、高回転ターボ車、農機具のエンジンまで、国産外車問わず幅広く使えます。
全合成油の粘度調整にも使っています。まったく問題はありません。
ディーゼルにも対応している点も使い勝手が良いと思います。
若干タレるのが早めな感はありますが、油温計、油圧計に大きな数値低下の変化はみられませんでした。
交換時に抜いた廃油をチェックした所、しっかり粘度が保たれており安心感があります。
ただし、油自体のニオイは少々キツめ。粘度が高いためうっかりこぼした時は始末が大変です。
過走行車や年式の古い二輪、四輪にはリーズナブルさも併せてお勧めです。鉱物油ですのでシール類への攻撃性も心配がありません。
特にオールドな空冷エンジンとのマッチングは大変GOODです。

4人が参考にしています
印刷・くるまの石山 様2016-07-26
用途:
旧車、過走行車のオイルメンテナン用
対象商品:
01283896

粘度が高いので、エンジン静かになった。

1人が参考にしています
2017-06-17
用途:
オイル交換
対象商品:
01283896

このオイルにしたら白煙や変な匂いが止まりました。とても嬉しいです。

2人が参考にしています
2016-10-12
用途:
BMW二輪の保守用
対象商品:
01283896

国産二輪の旧車や輸入車は高粘度の潤滑油を好みます。
特にBMWのR100、K100、K1100シリーズは20W-50が指定されています。
20W-50は一般的に高価格なのですが、このRAMCOはとても安価であるにもかかわらず、性能においては問題ありません。今までにトラブルや違和感がありません。
今までは4Lのポリ缶を多数購入していたのですが、今回は20L缶で購入しました。
オイルは嗜好性が強いものですが、ブランドを気にしない、基本機能を押さえていれば納得できる方にはお勧めです。

1人が参考にしています
2015-10-20
用途:
自家用軽自動車のエンジンオイルとして
対象商品:
01283896

スズキDA64W 4WDターボ
10年12000キロとなり、あらためて観察すると、かなりのパワーダウンとエンジン自体からの音が気になっていました。
このオイルの評判を聞き、ダメ元で購入して交換してみました。
交換時にオイルの粘度にちょっと戸惑いました。かなり前に単車で峠族をしていた頃に、ショップの店長から勧められたレース用シングルグレードのオイルを思い出したくらいです。
交換後さっそくエンジンを始動させてみて、数秒後エンジンが急に静かに感じられびっくりしながら軽く試運転すると、アクセルの感覚が足に伝わってくる様な感じで、あきらかに今までとは違った印象です。
一番感じられるのが、朝一発目の始動時のスムーズ感ですね。
後は気温が下がってきた時にどうかをこれから観察していきます。

3人が参考にしています
2015-06-16
用途:
10万キロ以上走行した軽自動車に・・・
対象商品:
01283896

軽自動車の過走行と呼ばれる車を好んで購入し販売もしております。
通常の粘度の低いオイルはこういった車には合いません。

で、金額的にも安く、高粘度のものを探していたところ・・・
ありました。

これは最高です。
エンジンのパワーが蘇りました。

同粘度の物をショップ等で交換すると
当然かなりの高額になるので、
お客様もリピートしていただいてます。

8人が参考にしています
2018-07-07
用途:
エンジン
対象商品:
01283896

旧車にいれました。熱ダレも著しく異音が発生します。安いだけが取り柄のオイルと感じました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2016-12-18
用途:
バイクの整備
対象商品:
01283896

大変安く購入できました。一般的な使用では、充分と思います。

TODAY 様2016-02-29
用途:
交換
対象商品:
01283896

30年落ちの車に使用してみました。今まで10w-30のオイルを入れていましたが減るのが早くなって来ていました。硬いオイルを探してこの商品に行き当たりました。交換したばかりで効果の程はまだ分かりませんが今後に期待です。

2015-01-19
用途:
ハーレーに使用
対象商品:
01283896

ビッグツインのエンジン用に油圧も問題なく利用しています。

5人が参考にしています
2015-08-22
用途:
畑の潅水の汎用エンジン用
対象商品:
01283896

畑の潅水の汎用エンジンに使っています。夏場に連続運転してもタレて来ることがなくなりました。

2人が参考にしています
2015-08-14
用途:
クラシックミニとハーレーのエンジンオイルに使用してます。
対象商品:
01283896

20w50の鉱物油がこの価格ではなかなか購入できません。
ミニ、ハーレーとも高粘度のオイルが必須で大変助かります。

2人が参考にしています
カットショップHOWDY 様2016-05-13
用途:
自動車エンジンオイル交換
対象商品:
01283896

コストパフォーマンスに優れ 問題なく使用しております
メーカー直送のため到着まで他の物より時間がかかりました

2015-09-02
用途:
自動車用
対象商品:
01283896

容器の底に、鉄粉ではないようですが黒い粉みたいなものが多過ぎです。
あと、ニオイがきつい!このオイルは特にブローバイガスがクサいです。

3人が参考にしています
2016-03-09
用途:
DIYでのエンジンオイル交換
対象商品:
01283896

製造から40年程度の古い国産車に使用しました。

白煙吹くなどは無いエンジンでしたが、パンチ力不足等を感じて来たので、

今回、他社メーカーの、10W-30から、このメーカーに変更。

20W-50規格のエンジンオイルとしては、価格的にはかなり安価だと思います。

粘度は同じ規格の合成油からすると、鉱物油と言う事もあり、かなり高く感じます。

交換後は、エンジン始動がハッキリ判る位に悪くなりますが、

その分、アイドリング~高回転まで、シッカリとしたエンジンパワーを感じる事が出来る様になりました。

エンジン油圧も、相当に上がります。

オイルの寿命は、交換したばかりなので、これから判断になります。


不満点は、

臭いがかなりキツイです。ミッションオイルみたいな臭いがします。

付属の、樹脂製注ぎ口の密着度が相当悪く、オイル缶から相当漏れます。
(自分は、他の注ぎ口に交換してから使用してます)

相対的には、 良い商品だと思います。

2016-03-17
用途:
ハーレーのエンジンオイル
対象商品:
01283896

まだ交換して時間が経ってませんが普通に使えます。

大岡サイクル 様2015-10-23
用途:
車検で
対象商品:
01283896

安くていい