エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
卓上ボール盤
(17件のレビュー)鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
※木材への穴あけ作業には、キリ先に誘導ネジの付いたキリを使用しないでください。
※金属への穴あけ作業には必ず、材料に合った切削油を塗布してください。
※直径6mmを超える金属への穴あけは、先に半分程度の直径の下穴をあけてください。
電動工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- ステンレス材の穴あけ
作りもしっかりしていて、良い商品です、φ8の穴あけも問題ありません。これから長く使っていけそうです。
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- 部品ステーの穴あけ
納期も早く商品を出して組み立てて動作確認し鉄、アルミ、ステンレスなどを加工穴あけしてみました。普通に使えて満足はして居ますが、少しスピードや動作に質素さを感じました。値段のわりには良い製品だと思います。
- 用途:
- 縞鋼板を加工し穴あけに購入しました
藤原産業の格安でこのコスパ結構良いです、ボール盤仕組みは大変シンプルで良いですが、ただ少し残念な箇所は値段が格安なので仕方ないと思いますが、ボール盤の台座の作りとか塗装が雑過ぎて見た目は非常に残念です、見たくれと作りが余り良く無いですが、とことん性能性を追求しない程度でしたら、私は普通に使えます、良く言えば精度は悪く無いです、極々普通に使えます
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- ラジコンの工具作り
ラジコンのタイヤセッターを自作するため購入しましたが、
個人的には価格のわりに十分満足できる品質です。
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- 木工
この価格としては精度の高い仕上がりと思いました。
モーター音も静かで満足しています。
木工用ですので,治具はいろいろ自作する予定です。
欲を言えば,ストローク(50mm)がもう少しほしかったです。
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- 製品表面の不純物除去作業
なかなか扱い易く、重宝に使えてます。
が、更にお願いが出来るなら、もう少しモーターの出力UPのものが選択出来ると嬉しいです。
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- 木工製品の細部仕上げ
色々と書き込みを読み、不安を覚えましたが特に問題なく使用しております。
- 対象商品:
- 67388834
- 用途:
- 主に船舶用の部材づくりや趣味で使う予定
組み立ててみると各パーツも問題なく芯ブレもないようなので実際に使用するのが楽しみです
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/