加工現場の手仕上げ作業の勘どころ
2-1 きさげの基本と摺り合わせ
きさげ作業は英語でHand Scrapingと呼ばれ、きさげという一枚刃の工具を使用して、押すまたは引っ掻くことで金属表面をわずかに削り取る手作業の仕上げ技術です。 最終的に高い精度の面(平面、直角面、V面、円筒内面など)を得ることが出来ます。この作業は古い金属加工法ですが、重要な金属加工法で精密工作機械には不可欠な古くて新しい技術です。 図2-1は20年ほど前の、日本の平面研削盤のメーカーでのきさげ作業の写真で、鋳鉄製のベッドのV-V形の案内面を加工しているところです。現在では空調も整った作業環境で行われていますが、基本的な作業動作は今でも変わっていません。
 
図2-1 きさげ作業
2.1きさげの基本と摺り合わせ
きさげには、内面や端面の作業に用いられるささばきさげや角みぞの底をさらう時に使用される斜め刃きさげなどがありますが、代表的なきさげは、平面仕上げに使用される図2-2のような平きさげです。 この形は昔から全く変わっていません。材質はハイス(高速度鋼)と超硬があります。ハイスのきさげは火造りをして形を整え、刃先部を焼入れします。超硬のきさげはチップをろう付けしたものとクランプしたものとがあります。 きさげは木製の柄に取り付けられ使用しますが、太さや長さは作業する人の体格や作業内容によって様々です。きさげ作業に用いられる基本的な用具を図2-3に示します。 きさげ作業は基準となる軸や図2-4の定盤などの基準面を加工物の面に摺り合わせ、その接触点(当たり)をきさげによって一点ずつ除去する作業です。当たりを見るには塗料を塗りますが、 定盤に塗った塗料が加工物に転写された点を赤あたりといい、逆に工作物に塗った塗料が定盤に摺り取られ、金属が表面に出た凸部を黒あたりといいます。一般に、粗きさげでは赤あたり、仕上げでは黒当たりを除去します。 一回の摺り合せ毎にきさげをかける方向を90°変えるのできさげ面は図2-5のような模様になります。摺り合わせに用いる定盤の基準面は、高い精度が要求されるため昔から三面摺り合せが行われています。 三面摺り合せとは、3枚の平定盤のそれぞれの面をA面B面C面としますとこの手順は、
①A面とB面の双方の当たりを取り除きのぞき密着するようにします。
②A面を基準としてC面の当たりを取ります。
③B面とC面の互いの当たりを取ります。
④B面を基準としてA面の当たりを取ります。
⑤A面とC面の互いの当たりを取ります。
このように、お互いに摺り合せて凸部を削り取り、繰り返して理想的な平面に近づける作業です。
 
図2-2 平きさげ
 
図2-3 きさげの作業用具
 
図2-4 定盤
 
図2-5 きさげをかけた面
『加工現場の手仕上げ作業の勘どころ』の目次
第1章 切断作業
- 
        
            1-1弓ノコとノコ刃弓ノコはフレームにノコ刃を取り付けて手作業で工作物を切断するために使用される工具です。
- 
        
            1-2弓ノコによる切断作業切断作業にあたっては、工作物の材質や形状によって有効な刃数のノコ刃を選びます。 一般には、1インチ当たり刃数が14~18のものを使用しますが、薄い板などには細かい24~32のものが使用されています。 切る時は、図1-10のように切る位置に親指を置いてノコ刃を当て、片手で軽く押して切り込みを与えノコ刃を安定させてから作業をします。
- 
        
            1-3電動工具による切断作業電動丸鋸は、丸ノコ刃を電動工具の軸に取り付けて回転させ、直線に切断する工具です。
第2章 きさげ作業
- 
        
            2-1きさげの基本と摺り合わせきさげ作業は英語でHand Scrapingと呼ばれ、きさげという一枚刃の工具を使用して、押すまたは引っ掻くことで金属表面をわずかに削り取る手作業の仕上げ技術です。 最終的に高い精度の面(平面、直角面、V面、円筒内面など)を得ることが出来ます。
- 
        
            2-2きさげ作業の種類と仕上げ面の性状図2-6のような平面を得るには、摺り合わせ定盤(当たり見定盤)とを工作物表面と摺り合せ、目視できる凸部(当たり)だけを平きさげで削り取り、それを何度も繰り返して仕上げます。 きさげ作業は平面を得るだけでなく接合面の剛性や振動減衰性を得るために、平面度や粗さ、角度の形成なども行ないます。
第3章 やすり作業
- 
        
            3-1やすりの目と種類やすりは、炭素工具鋼や合金工具鋼に目と呼ばれる切れ刃をたがね、または機械で打ち込んで熱処理をして製作した工具です。
- 
        
            3-2やすりかけ作業を行なうためにやすりの柄の付け方は図3-5のように柄とやすりを垂直になるよう支えて、図3-6のように柄の頭部を万力の胴のような硬いところで打ちつけて慣性でやすりのこみを柄に真直ぐに深く入れます。 柄からやすりをはずすときには、図3-7のように万力の角などに柄を当てて、やすりを引き抜く方向に引っかけて滑らせながら軽く打ちます。
- 
        
            3-3やすりかけ作業平面のやすりのかけ方には、やすりを長手方向に進ませる方法、やすりを右方向に斜めに進ませる方法、工作物に対しやすりを横に動かす方法などがあります。
第4章 磨き作業
- 
        
            4-1磨き用研磨剤磨き作業には、工作物の表面を磨く、滑らかにする、光沢を出すなどの技術や定められた形状を高精度、高品質に作りあげる技術など目的によりいろいろな技術があります。 磨くためには、研磨剤(ラップ剤ともいわれる)を使用します。研磨剤は硬い粒子の砥粒で構成されています。
- 
        
            4-2遊離砥粒による磨き作業遊離砥粒による磨き作業は、工具(ラップともいいます)と工作物の間に研磨剤を入れて擦り併せ、工作物表面の凸部を微量に取り除きながら順次細かい研磨剤に変えて寸法精度が高く、滑らかな表面を得る技術です。 この磨き作業をラッピングやポリシングもといいます。
- 
        
            4-3固定砥粒による磨き作業砥粒を固定した手作業の磨き工具には、スティック砥石や砥粒を布や紙、無機材料、樹脂フィルムなどの基材に接着剤で砥粒を保持した工具などがあります。
- 
        
            4-4電動工具による磨き作業紙や布などの基材の表面に砥粒を接着剤で固着させた図4-23のような帯状の研磨ベルトを使用した加工をベルト研磨といいます。図4-24に手作業で用いられる卓上ベルト研磨盤を示します。ベルト研磨では図4-25のようにベルト研磨布紙に工作物を押し付けて研磨をします。
第5章 けがき作業
- 
        
            5-1けがき用工具の種類けがき作業は、工作物を要求された形状に加工するために、図面に指示された寸法や形状をけがき工具を用いて直線、円、中心線を描いたり、穴あけの中心点にポンチを打ったりする作業です。けがき工具にはいろいろなものがありますが、作業に当たってはこれら工具を正しく用いて行う必要があります。
- 
        
            5-2けがき作業を始めるにあたってけがき作業をはじめる時には、図面の確認や工作物の形状の確認も大切ですが、けがき針やトースカン、ポンチの刃先など道具の整備や点検も必要です。
- 
        
            5-3けがき作業の方法けがき作業では、どこを基準にしてけがくかが課題となります。また、丸棒の中心を求める、水平線を引く、垂直線を引くなど工作物に応じてさまざまなけがき線の引き方があります。
第6章 穴あけ作業
- 
        
            6-1卓上ボール盤の使い方穴加工をする加工方法には、ボール盤やマシニングセンタを用いる方法、放電加工やレーザ加工などさまざまな加工方法がありますが、手作業で穴あけ作業を行なうためには、卓上ボール盤が欠かせません。
- 
        
            6-2ドリルの各部の名称穴あけ作業用工具としてドリルは欠かせません。ドリルには材質で分類すると超硬やハイス、形状からは直刃形状や段付形状のものがありますが、ここでは広く活用されているハイスのツイストドリルについて示します。
- 
        
            6-3ドリルの種類と特徴ドリルといえば一般にツイストドリルを指しますが、用途に応じてさまざまな種類があります。
- 
        
            6-4ドリル作業の方法卓上ボール盤の作業は比較的容易に行なうことが出来るため、作業を安易に行なっている場合が多いのですが、トラブルをなくして作業をするためには、基本的な取り組みを理解する必要があります。
- 
        
            6-5ハイスツイストドリルの手研ぎの方法
 卓上ボール盤で穴加工を行なっていると、手送りに抵抗を感じたり、真円があかなかったりといったことが発生した場合は角部や切れ刃が摩耗したためで、再研削をして切れ刃を修正します。
第7章 リーマ作業
- 
        
            7-1リーマの各部名称あらかじめ開けられた下穴を仕上げ面粗さの向上や良好な寸法精度を得る方法として、ファインボーリングや内面研削などがありますが、これらの加工法と比較して
- 
        
            7-2リーマの種類と特徴JIS(日本工業規格)ではリーマの種類を、(1)刃部の材料および表面処理、(2)構造、(3)取り付け方法、(4)機能または用途の4種類で分類しています。
- 
        
            7-3リーマ作業の方法リーマ加工は、要求される寸法よりわずかに小さい下穴にリーマを通して真円で滑らかな面の穴を得る作業です。