イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (828件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
828件中 141~160件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-08
用途:
バイクのメンナンス用
対象商品:
09991082

どんな感じか、評判が良いイリジウムプラグを購入しました。今のところ問題なく良い状態です

2020-11-19
用途:
アクシスzの
対象商品:
09990933

アクシスZに付けました。
エンジンが滑らかに回っているような感じで、満足しています。

2020-09-27
用途:
yzf r3のプラグ交換
対象商品:
09990976

yzf r3に使用。
アイドリング状態から少しアクセルを開ける際に、若干のもたつきがあったので、ノーマルプラグからイリジウムにしました。
試運転をした際に爆発力が上がった様な気がします。長距離でどうなるか楽しみです。

2020-11-10
用途:
交換
対象商品:
09990976

単気筒エンジンに取付けたので劇的な変化は感じませんが、安定感と高回転が少し上がった気がします。

2020-10-10
用途:
定期交換
対象商品:
09990967

250のバイクなので車検がないので、気分で交換しましたが、エンジンの調子が改善されました。低回転域のレスポンスがよくなりした。メーカーの推奨交換時期より、若干早く交換するのがよいと思います。

2020-08-13
用途:
スクーターのプラグ交換
対象商品:
09990967

現在までは、CR7Eノーマルプラグを使用していましたが、今回イリジウムプラグに交換しました。ノーマルの番手にIXを追加で商品が選べることが便利ですね。アイドリングも安定してますのと、中速域の振動が少なくなった気がいたします。

2021-04-09
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990933

以前のものが古くなったので交換。元気なエンジンに復活

2020-11-07
用途:
スカイウェイブMのメンテナンス
対象商品:
09990967

ほかの交換作業も併せてしたのですが、
アイドリングが安定しました。

2021-08-31
用途:
部品交換の予備
対象商品:
09990915

非常に気に入っているので、次回も購入したいと思います。

2020-10-27
用途:
2stオフロードバイクのメンテ
対象商品:
35016335

安心のNGK。間違いないです。キャンペーンを狙って購入しています。

2020-08-04
用途:
バイクメンテナンス

バリオス2に取り付け。
始動も良くなり、始動直後のアイドリングも安定しました。

1人が参考にしています
2023-10-03
用途:
SJ30ジムニー
対象商品:
09990881

車検前に交換しましたが元々のプラグがクソみたいな状態だったので劇的にエンジン回る様になりました。

2020-10-29
用途:
GB250クラブマンに仕様。
対象商品:
09991064

GB250 クラブマンに使用しました。
他店より安いしオススメです!

2021-01-19
用途:
プラグ交換
対象商品:
09990994

愛車のCB400に使用するために購入しました。まだ、交換したことによる変化を体験していません。燃費等チェックしてゆきたいと思います。

2020-10-08
用途:
初めてのスクーターでのイリジウム
対象商品:
09990933

贅沢な悩みだとは思いますが高回転での吹け上りが
どうしても気になり“反イリジウム派”でしたが
初めて購入して見ました。
結果は“何て事でしょう”弱い点火系にはイリジウムは
効果が強い様でして高回転の伸びが違いました。
下手にコイルなどを交換する前にプラグを交換と言う事が
良く分かる交換劇でした。

1人が参考にしています
2020-11-04
用途:
点火の失火をなくす
対象商品:
09990906

ノーマルプラグよりイリジウム電極なので失火をなくせる。

2020-10-08
用途:
アドレスV125、レッツ4に使用
対象商品:
09990933

吹けあがり向上は、殆ど体感できないが、とにかくエンジンの始動性がよい。値段もそれほど高くないので、これからも継続使用したい。

2020-09-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
09990933

エアクリーナと共に交換メンテナンスしました。他と比べ安価で送付がスピーディーで大変満足です。これからも継続購入します。

SportsGym 様2020-10-03
用途:
ヤマハYSR50のレストアに
対象商品:
32125177

2ストロークのエンジンに!8番イリジウムにて、吹け上がりに期待です!

2020-09-25
用途:
消耗品のため交換
対象商品:
09990933

NGK製なので何の問題もなく取り付けることができました。