エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油のレビュー

平均満足度 3.72 (188件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
188件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ルーミングハウスJUN 様2026-06-30
用途:
自家用車のエンジンオイル交換

この値段で全合成油、良質なオイルでとても良かったです。

2026-03-25
用途:
農業機械に使用
対象商品:
45461650

リピートしてます。ガソリン、ディーゼル兼用で使い易くコスパも良い。
注ぎ口も上に向けて注げば垂れることも無く大変良いと思います。

1人が参考にしています
西部総合設備 様2026-08-03
用途:
機械のメンテナス

ディーゼルエンジン専用を使用したかったが、混合との事で購入した。粘度の濃さが薄い感じがした。

2026-08-02
用途:
オイル交換
対象商品:
45461650

注ぎ口のプラスチックが半年ほどで劣化し切れるが入り、注ぐ際にその部分からドバドバとオイルが漏れてくる状態、普通のペール缶の方が使いやすかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

高橋塗装 様2026-07-07
用途:
所有クルマ3台のオイル交換
対象商品:
45461650

グループⅢだからこんなもんでしょー
良くも悪くもない
粗悪オイルは無いんじゃない

小澤運送店 様2026-05-06
用途:
オイルメインテナンス
対象商品:
45461650

オイルタンクの注ぎやすいノズルが有難くオイルの性能も良かったです

2026-07-07
用途:
車のオイル交換

製品自体は良いです。ただ、仕方ないのかもしれませんが、中東情勢の影響にて在庫不足や価格高騰でコスパが悪化したことが残念です。

2026-02-08
用途:
車両・農機具のオイル交換用
対象商品:
45461650

農機具全般・重機・軽トラ・2トンダンプのエンジンオイル交換用として愛用中しています。ガソリン車・ディーゼル車とも全く問題なく使えること、高性能ながらお値打ちなのが、大変ありがたいです。

6人が参考にしています
2026-01-12
用途:
オイル交換
対象商品:
45461650

他レビューでの注ぎ口の悪評が多くあった為、覚悟して注ぎましたが、一滴もこぼさずオイルジョッキに注ぐことができ感動しました。満タンの状態では重く支えるのが辛くなるので、ペール缶をジョッキよりも高い位置に置いて、傾けた際にノズル側が上になるようにし、ゆっくりと傾け(この際ペール下部の角が滑らないよう底側に足でストッパー)ジョッキを口に近づけて注げば全く問題ありませんでした。むしろ缶ペールのベロの注ぎ口の方がオイル垂れを塞げず、画期的なノズルだと感じました。中身のオイルについては通常のサイクルで交換するには問題のない規格通りの品かなと思います。
今後とも最安値での販売継続を期待します。

17人が参考にしています
2026-06-27
用途:
オイル交換
対象商品:
45461650

商品は良かったが配送が門の前にすぐに置いていかれた。
大手の配送業者ではなくどこからの配送かも表示がなかった。

2026-02-25
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
45461650

オイルそのものに問題は無いのですが、容器は改良の余地があると思います。口の栓を抜こうとしたらリングだけ取れて開封できませんでした。
切れ込みが浅いせいだと思います。
仕方なくカッターナイフでえぐって口を開けました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-12-27
用途:
普通車、軽自動車に使用
対象商品:
45461650

このオイルを使い続けてますが、全く問題なく使えてます。
整備に依頼して交換するよりタイパ、コスパがたてもいいです!
新品封切りからの使い始めはノズルが短いのでジョッキに注ぎ始めがどうしてもこぼれてしまいます。
内容量が少し減るとこぼれにくくなりますが、ノズルの延長パーツなどを考える必要があるかもしれません。
使い終わりのペールは蓋が非常に外れにくく、取り外しに苦労します。
使用後は蓋付きバケツとして使いたいのですが、この蓋では再使用が難しいです。
他社のペールのように簡単に付け外しできる蓋でしたらオイル使用後にも色々な利用方法があるのですが。
外した蓋はゴミとして捨てるしかないのが残念です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-03-19
用途:
整備

スチール缶の方が容易にリサイクルできて環境に良いと思うのだが・・・・。スチール缶ならリサイクル業社がそのまま持っていくが、プラは、自分で廃棄しなければならず、体積減らすため分解、切り刻む等手間がとてもかかります。
スチール缶にしてほしいです。

2026-05-25
用途:
車両メンテナンス時
対象商品:
45461650

他の人もレビューしてますが、マジで入れにくい!
早く前のスチール缶に戻して!!
私は空のスチールパール缶に移し替えてから使っています。

2026-04-02
用途:
農業用機械に使用
対象商品:
45461650

トラクターや軽トラックのオイル交換で使用してます。
オイルを注ぐ時必ずこぼれてしまいます、こぼさないように注ぎたいので何かいい方法がないか考えてます。

2025-12-18
用途:
エブリワゴンターボに使用

10W30にしてはシャバシャバしてます。従来使っていた他社オイルはもう少しドロドロしてました。
エブリワゴンターボに入れました。若干エンジンが静かになった印象です。
皆さんのレビュを見ていたので蛇腹ノズルが短いことを承知していました。ウエスを引いて慎重にジョッキに移そうと努力しましたが、こぼれました。

4人が参考にしています
2026-04-22
用途:
バイクに使用

バイクのスクーター125のオイル交換
粘り強いので、エンジン音静かですね。

2025-11-30
用途:
マイカーのエンジンオイル交換

オイルは非常に良いです。(1300cc NA コンパクトカー2005年式 )
流石グループ3、値段は安い目、性能は一流です。
このプラスチックペール缶はNGです。
バケツに流用できる発想は良いです、しかし注ぐ時にスムースでなく撒き散らします。

2人が参考にしています
2026-03-17
用途:
車のオイル交換

全合成油でこの安さ、最高です。空になったら再度購入したいですね。

2025-12-25
用途:
軽トラのオイル交換

整備工場にオイル交換をお願いするより、時間とコストが節約できています。
このオイルを使いだしたから少しエンジンの音が静かになり加速が良くなったように思います。