日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


スプレーガン ペットボトル用

スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ スプレーガン ペットボトル用 モノタロウ
(189件のレビュー)

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE チューブ長さ(mm)215 内容量1セット(2個)
注意
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※40℃以上のお湯には使用できません。
※ペットボトルは付属しておりません。
※一部の500mLペットボトルには取り付けられない場合があります。
※吸い上げのチューブの長さが約215mmの為、使用されるペットボトルによっては長い場合があります。その場合はチューブを切って長さ調整をお願い致します。
※うまく液体が噴出されない場合、何度かトリガーを引いてください。それでも出ない場合は、スプレーガン全体を水に約5分程度浸けてから再度お試しください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57839031 -
149
164 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57839031
2026-07-12
用途:
清掃
合同会社 福禄寿商事 様 (卸売・小売業)

既存のペットボトルに使えるという、ありそうでなかった商品。
複数人で清掃するときや、希釈系の洗剤を使うときには便利です。

2026-06-02
用途:
薬剤や水の散布用

ペットボトルに装着して使っています。ただ構造上の問題か、ハンドルを何度握っても内容物が出てこないことがあります。その場合は握りつつペットボトルをへこませて内圧を上げると(?)出てきます。

対象商品:
57839031
2026-03-26
用途:
各種霧吹き

上水・3種のアルコール系・酸・塩基・・・等々、タイトに使っています
とりあえず、ペットボトルが大丈夫な液体はOKそうです
霧吹きはどうしても機構部が先にダメになり、容器が余りますので
とても良い商品と思います

2026-04-21
用途:
ハズレが多い

ずいぶん昔から購入していますが、ここ何年か前から最初から出なかったり、少し使っただけで出なくなったりします。
そして、容器に入れる内容によっては赤い染料がボトルに移ります。

1人が参考にしています
2026-07-20
用途:
洗剤入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もこの商品や同様のスプレーを購入していますが、どれも全て一年経たずに壊れて噴射しなくなります。

2026-04-30
用途:
アルコール、シリコン他スプレー用

これは・・・耐久背があまりにも悪い。確かに安く便利なアイディア商品ですが、100均ショップ品より品質をしっかりして欲しい。モノタロウは安いけど品質もしっかりしている・・・とは思えない商品もちょくちょくあるので

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
57839031
2026-02-19
用途:
モノタロウで買った液体洗剤の詰め替え
卸売・小売業

毎回最初が出にくく、3回ほどプッシュしてからでるのが少し、、それ以後は使いやすい。

対象商品:
57839031
2025-08-31
用途:
作物の災害用に利用します。

水水切り拭きのために買いました。ペットボトル用と書いてありましたので、どのサイズまで使えるかと思いましたけども、やはり500ミリリットルサイズがベストかなと

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
塩素系消毒剤、アルコール系消毒剤に使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は使用流体:水用となっております。
1人が参考にしています
2022-05-20
質問:
ボトルの口のサイズ外径22mmですが、使用可能でしょうか。
回答:
外径22mmのボトルには使用不可となります。
こちらのスプレーガンは、多くのものに合うように作られているので28㎜の口用となります。
2022-05-20
質問:
容器とスプレー勘合後にスプレー本体を回転させても、捻子が緩まない仕様でしょうか。
回答:
本商品は締めた方向と反対に回せば緩みます。
2022-05-20
質問:
食酢を入れて使用したいのですが、ばね等のところに金属は使用されているのでしょうか。
回答:
金属は使用しておりませんが、食品衛生法には適合しておりませんので、食酢を入れてのご使用はお控えください。
2022-05-20
すべてのFAQを表示する