MotoDXスパークプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.40 (84件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,698 / 税込 1,868
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
84件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-01
用途:
原チャに試そうかと
対象商品:
53614174

ノーマルプラグよりは、明らかに滑らか。普通のイリジュームとの違いは、体感できないかな? 耐久性が強いなら良いけど

2021-05-03
用途:
PCX125(JF81)のプラグ交換
対象商品:
40301373

バイクのプラグ交換回数少しでも減らせたらと思いこの商品選択しました。耐久性がどうか半年後くらいにレビューしたいと思います

2020-05-21
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
40301398

単気筒エンジンに使いました。始動性が良くなり、エンジンがスムーズに回ってくれます。純正品より高いですが、交換してよかったです。

2022-01-29
用途:
スーパーカブの交換プラグ
対象商品:
40301373

期待して交換したけれど、効果が良くわからなかった。
鈍いからわからないのかもしれない。
元に戻した時に違いが分かるのかもしれない。
価格差を考えると標準で良いかも。
でも変えずにはいられないのが性。

2020-11-09
用途:
2020年式マジェSに装着
対象商品:
40301373

IU24DデンソーイリジウムとCPR8EDX-9S MoToDX、何日かごとに交換して感じの良いほうを付けておこうと夜な夜な走り比べて、勝ち残ったのは MoToDXの方でした。
今までプラグはデンソーイリジウムパワーが一番いいと感じていて、所有車みな付けている。原付から車まで。今回比べるにしてもNGKから新しいプラグ出てるから一回使っとこう、でもデンソーイリジウムのほうが多分上だよな、スタンスで比べたんだが・・
2018年式BW'S125でも同様の結果になった。MoToDX、もしかしていいプラグなのか??スクータだからか??

3人が参考にしています
2020-04-19
用途:
中型オフロードバイクに使用
対象商品:
40301337

イリジウムプラグから交換。使用後の体感はまずまず満足です。吹け上りが良くなった感覚です。

2020-02-06
用途:
スーパーカブC125に
対象商品:
40301355

イリジウムプラグに交換していたエンジンなのでMotoDXに交換しても体感はほぼ感じられませんでした。
性能UPよりも交換サイクルが長いことがメリットの商品だと思います。
価格もイリジウムよりも少し高いだけなのでオートバイ専用プラグの安心感で買うパーツでしょう。。。

2021-05-12
用途:
バイクのメンテナンス時に使用
対象商品:
53614174

現在乗っているアドレスv125の社外イグニッションコイルの耐久性に疑問を持ったので純正イグニッションコイルに戻しプラグを今回初めてこちらの商品を購入し装着しました、感想は始動性が特別良くなったという事は無かったかな残念、加速は少し良くなったのかな?ハッキリとわかる体感は分からないですね、あとは耐久性には期待したいです、少しお高いプラグなので、来年まで持ちますように、合掌。

2020-02-29
用途:
バイクの改良時
対象商品:
40301373

Dunkに、装着しました。エンジンの調子も良く少し燃費が良くなった感じですね。

2021-09-14
用途:
定期的なメンテナンス
対象商品:
40301337

ボアアップ済みの2型シグナスに使用。交換直後は気にならなかったものの、交換後だんだんと不調になっていった。具体的には8500rpm付近にある谷で失火、息付きのような症状が出るようになった。特にアクセル急開気味な時がひどく、完全に失火し前に進まなくなることも。もともとついていたCR8E(中古品)に戻したら症状は完治した。たまたまハズレ(不良品)を引いたのか、相性があるのか?いずれにせよ、この種類のプラグはもう買わないだろう。

2人が参考にしています
2020-03-09
用途:
プラグ交換時
対象商品:
40301337

正直体感できるような違いは無いです。ただ、真っ黒だったプラグが交換できたので気持はスッキリです。長持ちするといいんですが…。

2019-10-19
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
40301355

このプラグに交換後、エンジン音が落ち着き静かになるとともに、加減速もスムースになりました。後は耐久性がどうなるかですが、値段相応の価値はあります。

2021-09-25
用途:
プラグ
対象商品:
53614183

燃費が良くなると謳っているが、効果は感じられない。

2020-05-28
用途:
pcx125 に使用
対象商品:
40301355

イリジウムから交換しても違いが明確にわかる。いろいろパーツ交換する前にまずは変えてみて加速が違います。

2019-12-04
用途:
PCXjf81のプラグ交換
対象商品:
40301373

良い感じです、安いプラグより加速燃費良い感じです。

2020-08-17
用途:
BW’S125に使用
対象商品:
40301328

デンソーイリジウムパワーから交換。
スロットルコントロール性についてデンソーイリジウム>MOTODX>NGKイリジウムと感じている。

1人が参考にしています
2019-06-24
用途:
メンテナンス
対象商品:
40301346

間違いない良い商品です。大手のバイク用品通販サイトで購入するより安いので助かります。

サウンドレコーディング永 様2019-06-03
用途:
バイクのパーツ
対象商品:
40301328

交換時期なので交換しました。アイドリングが安定しました。

2021-03-25
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
40301389

イリジウムプラグからの変更 自分の車両はプラグ交換がやりにくい車両なので、交換サイクルが長いこのプラグに交換 体感的な効果は少しアイドリングが一定に落ち着いた事位であとは余り変わらないような感じ。

2021-05-15
用途:
シグナスx5型用に
対象商品:
40301328

シグナスx5型に使ってみましたが、うーんトルクが下がる感じがあり加速感も落ちあまりオススメできません。
このプラグは万能型というより、バイクやエンジン性能により向き不向きがあるのかもしれません。