エアダスター
(26件のレビュー)4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- エアブロウ
先端形状は他のレビューを参照してください。
これのいいところ:広範囲にエアーが出る。トリガーで量が表現できる。
苦手なところ:ピンポイント。
私の使い方:作業後のざっくり清掃。トリガー全開でかなりのエアーが出るので移動がめんどい時は離れた場所にも一応届く。ゴミの飛び方、残ったモノでそれが重いのか、引っ付いてるのかを判断。もう一段階の清掃の判断材料にしてます。
- 対象商品:
- 64977648
- 用途:
- 機械段取り 製品ブロー等
今弊社ではエアダスターはこれ1択です。
この手のエアダスターのなかで一番風量が多く、尚且つ真っ直ぐ出て、レバーの握り心地は軽いので手が疲れにくく、握り具合での風量の調整も容易にできますし、金属製のように重くなく、劣化で割れるような作りにもなっていません。
しかも、64977623の方の短いノズルは、ネジ(G1/4)式なので外すことが出来、そこに19656744のチェンジネジを入れれば、G1/8のネジが切ってある様々な長さのノズルを用途に合わせて適用することが出来ます。
- 対象商品:
- 64977648
- 用途:
- 服のダスト飛ばし
ノズル口径がφ8mmと大きいので、流量がスゴい(´・∀・`)b
音もスゴい(・ω・`;)
作りも握りやすく壊れにくい。
よく使う場所に、引っ掛けて置いておくにも良い形。
もっとノズルが長いヤツもあったら嬉しいですね。
- 対象商品:
- 64977623
- 用途:
- コンプレッサーでの作業時
今回で6台購入をお他のですが以前から変わらぬ力と使いやすさが魅力です。
- 対象商品:
- 64977648
- 用途:
- 自動車板金塗装業なので毎日多用してます。
今までの物が壊れたので、こちらを購入しました。
感想としては非常にエア圧が強く使いやすいと思います。
優しくトリガーを握れば弱くも出せるので便利です。
長持ちすると良いですね!
- 対象商品:
- 64977648
- 用途:
- 100vコンプレッサーで使用。
風力もあり満足できます。しかしこのダスターは100vコンプレッサーでは、ややコンプレッサーが負けてエアー不足を起こしてしまう。
動力なら十分力を発揮してくれる。少々の掃除程度に使うなら十分だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
- 質問:
- 先端部ノズルのネジはG1/8でしょうか。
適合品を教えてください。
- 回答:
- こちらの商品のノズルは取り外し不可となっておりますので、ノズルのねじ径につきましてはお答えできかねます。
- 質問:
- カプラー接続ねじ径を教えてください。
- 回答:
- カプラ接続ネジサイズは1/4となります。