イリジウムIXプラグ 2輪車用のレビュー

平均満足度 4.70 (828件のレビュー)
商品レビューを投稿する
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
NGK(日本特殊陶業)
1,498 / 税込 1,648
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
828件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-29
用途:
通勤カブのプラグ交換
対象商品:
09990942

いつも使っています。安いお店を探し回るより、こちらで買ったほうが楽で確実です。カブにはちょっとした贅沢ですが、乗って気持ちよく走れます。

repair shop 池田 様2023-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990967

GSR250Sに使用しました。
変えた時から変わった気がします。

2022-09-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
09991003

リピートです。
250CCのバイク用に使用していますが、1万キロは余裕で持ち、始動性もよいです。
通常のプラグより価格は高いですが、長い目でみるとお得です。

1人が参考にしています
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
09991064

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

前西商店 様2022-09-11
用途:
アドレス110 (ce47a)に使用
対象商品:
35016572

アドレス110 (ce47a)のプラグに使用。
イリジュウムに変更しました。
一般プラグとイリジュウムプラグの変化は分かりませんが燃焼効率が向上すると燃費向上に繋がります。

ヤジマワークス 様2022-11-10
用途:
二輪車の整備
対象商品:
32125177

安定品質のNGKです。
信頼性、寿命、品質、価格からリピート使用しております。

2022-11-02
用途:
バイク用
対象商品:
09990915

イリジウムプラグは、最高です。モノタロウさんは、安くて最高です。

川島物産 様2023-02-08
用途:
発電機のプラグ交換
対象商品:
09990906

暫く使っていた発電機のプラグを交換したく購入した。類似がかなり有るので選ぶ際に不安になった。

株式会社CUBE 様2022-09-22
用途:
バイクメンテ
対象商品:
09991064

バイクは構造的にプラグの外側が痛むのですが、シリンダー内は3年以上問題なしです。

2022-10-21
用途:
取り替え時期だから
対象商品:
09991082

先の交換から、10000km以上も使ってました。不具合は、感じなかったけれど、キャブレターを新しくしたため、セッティング外乱因子を少しでも減らしたかったので、以前と同じイリジウムプラグに。
更に
将来のための予備品として、別に準備したので、8本仕入れました。

2022-09-09
用途:
レッツ4バイクのプラグ
対象商品:
09990933

NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用の点火のタイミングが若干早くなったようで良好です。
※注意 した点は取付時プラグのリングがつぶれたところで締付をやめるところです、また外して再度取付けてもリングがつぶれたままなので、一回で取付なければいけません。

2人が参考にしています
2022-09-08
用途:
オートバイのプラグ交換
対象商品:
09991073

古いバイクに乗っていて以前よりエンジンの始動が良しますくなった気がします

2022-09-03
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
09990985

ZEPHYRχのプラグ交換用に購入、トルクが上がり調子がいいです。

2022-08-16
用途:
250cc バイク
対象商品:
09991064

低速のトルクが上がりました。
アイドリングからしっかり吹け上がっていきます。
小排気量の方がわかりやすいかもしれません。

ツタキプリント 様2022-05-30
用途:
アドレスV125G(K5)に使用しました
対象商品:
09990933

今回値段の安いこちらの商品にしました。
エンジンの始動は普通のプラグより良いです。
アイドリングも安定していますので、安心して使えます。

2022-03-26
用途:
スクーター メンテ
対象商品:
09990967

シグナスX 08SE44J 2型 日本仕様に使用。
同社、ノーマル用でも十分ですが、デンソー安く問題ありません。
通勤 40k 主です。  メーカー推奨距離より引っ張り、年1回 約 8千キロで交換。
問題ありません。

2022-04-03
用途:
80年代のバイクに使用
対象商品:
09990933

ノーマルプラグから変更したら燃費が5%程良くなった。排ガス規制前の古いバイクには効果的だと思う。
値段的にはノーマルプラグの倍になるが、ガソリン代でお釣りがくるので問題無し。

2022-05-10
用途:
旧車Renaultキャトルのスパークプラグに利用
対象商品:
09990881

ルノーキャトルの点火プラグに使っています。イリジウムプラグだからかどうかはわかりませんが、元気よくエンジンが回転しています。

2023-05-29
用途:
メンテナンス時
対象商品:
35016572

二回目の購入になります。注文後、迅速な発送で満足しています。

2022-09-19
用途:
C50スーパーカブに使用
対象商品:
09990942

C50スーパーカブにつかってます。心なしかノーマルプラグよりカブり難い気がします。