遠心ポンプの実践講座
3-3 ポンプの据付け
超大形のポンプやモータでない限り、ポンプとモータは図3-3-1に示すように、共通ベースに取り付けられた状態で現地に到着します。そして、一体になったままで、ポンプは通常は基礎面に据え付けられるのですが、この場合、具体的には次の順番で設置されます。
基礎に基礎ボルト用穴をあけて、モルタルを使って基礎ボルトを固定します。
ポンプ、モータ及び共通ベース一体の状態で、共通ベースにある基礎ボルト用穴に基礎ボルトを通過させて基礎面に置きます。そして、共通ベースの水平度を調整します。ポンプの吐出しフランジ面やモータ脚の座など加工面に水準器などを置いて、 基礎ボルトの両側に、図3-3-2に示すように、テーパライナと平行ライナを使って水平を調整します。 調整が完了したら、テーパライナと平行ライナはお互いに点溶接し、また共通ベースにも点溶接して固定します。水平度の基準は、ポンプメーカの推奨値によりますが、共通ベースの長さ1 m当たり0.3 から2 mm以内が一般的です。
共通ベースの中にモルタルを流し込み固化させます。このとき、テーパライナと平行ライナ、及び基礎と共通ベースのすき間にもモルタルを入れます。モルタルは乾燥しても収縮しない「無収縮性モルタル」が優れています。
カップリングボルトを外し、カップリングを使って「面振れ」と「水平度」を調整します。「面振れ」は図3-3-3に示すように、テーパゲージなどを使って、ポンプ側のカップリングとモータ側のカップリングのすき間を上下左右4個所測定します。 そして、ポンプメーカの推奨値になるように、モータの脚の下にシムを抜き差しして調整します。 「水平度」は図3-3-4に示すように、定規などをポンプ側のカップリング面に当てて、モータ側のカップリングを手回ししながらすき間を測定します。 そして、ポンプメーカの推奨値になるように、モータの脚の下にシムを抜き差しして調整します。実際には、「面振れ」と「水平度」を何度か繰り返しながら調整します。調整後はポンプとモータの軸間距離を確認します。推奨値は、カップリングの大きさにもよりますが、「面振れ」は0.1 から0.5mm以内、「平行度」は0.1 から0.5mm以内です。
シムはポンプにではなくモータのほうに入れます。ポンプには吸込配管及び吐出し配管が取り付けられているので、ポンプを動かさないほうがよいからです。
            図3-3-1 ポンプ、モータ及び共通ベースの一体図
            図3-3-2 テーパラナと平行ライナ
            図3-3-3 面振れ測定
            図3-3-4 平行度測定
上記で説明したポンプは、カップリングにスペーサがない場合です。図3-3-5に示すように、カップリングにスペーサが付いていると少し方法が異なります。ポンプとモータの心出しは、カップリングボルト及びスペーサを外し、図3-3-6に示すように、ダイヤルゲージを使って「面振れ」と「水平度」を調整します。
また、大形ポンプの場合、共通ベースの水平度を調整するための容易な方法として、図3-3-7に示すように、押しボルトを使うこともあります。
            図3-3-5 スペーサ付きカップリング
            図3-3-6 面振れ及び平行度測定
            図3-3-7 押しボルトによる調整
『遠心ポンプの実践講座』の目次
第1章 ポンプの仕様
- 
1-1ポンプを発注するときに必要になる仕様ポンプを発注するに当たり、どのような仕様が必要になるのでしょうか。
 - 
1-2ポンプ液の基本特性ここでは、ポンプ液の基本特性の主なものを取り上げて説明します。
 - 
1-3スラリーが混入するポンプ液ここでいうスラリーとは、摩耗させる成分のことをいいます。スラリーが混入する液の場合、摩耗に対して強い構造のポンプを選定します。
 - 
1-4高温のポンプ液ポンプの液が低温であれば、液が気化しないように注意します。
 - 
1-5ポンプの材料ポンプは圧力容器の一つなので、圧力に耐える材料にする必要があります。
 
第2章 ポンプの構成部品と役割
- 
2-1ポンプを構成する部品遠心ポンプの主要な構成部品は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受及び軸封です。
 - 
2-2ポンプのケーシングボリュート形状ケーシングには吸込口及び吐出し口があり、吸込口から液を取り込み、吐出し口から液を送り出す役割があります。
 - 
2-3ポンプのケーシングによるラジアルスラストケーシングのボリュート形状によって、羽根車に作用するラジアルスラストが変わるのですが、それでは、どのようにしてラジアルスラストが分かるので
 - 
2-4ポンプのケーシングガスケットポンプは言うまでもありませんが、圧力容器の1つです。
 - 
2-5ポンプの羽根車形式羽根車は主軸に固定された回転体の1つで、主軸と一体で回転します。そして、その回転によってポンプの液にエネルギーを与えます。
 - 
2-6ポンプの羽根車によるアキシャルスラストポンプの運転中には、羽根車に半径方向に作用するラジアルスラストの他に、軸方向にアキシャルスラストが作用します。
 - 
2-7ポンプのライナリングとインペラリングライナリングはケーシングに取り付けられているリングで、インペラリングは羽根車に取り付けられているリングです。
 - 
2-8ポンプに使うグランドパッキングランドパッキンは、グランドパッキンと主軸の冷却及び潤滑のために、図2-8-1に示すように、フラッシング液を漏らしながら使用されます。
 - 
2-9ポンプに使うメカニカルシールメカニカルシールもグランドパッキンと同様に、摺動部の冷却及び潤滑のために、フラッシング液が必要になります。
 - 
2-10ポンプの軸受ハウジングと付属部品軸受ハウジングは、羽根車などの回転体の静的荷重と振動による動的荷重、羽根車に作用するラジアルスラストとアキシャルスラストなどを間接的に支え
 - 
2-11ポンプのラジアル軸受とアキシャル軸受軸受はポンプが発生する荷重を支えるために必要になり、主軸及び軸受ハウジングに取り付けられます。
 - 
2-12ポンプの軸受潤滑方式軸受の潤滑方式には、表2-12-1に示すように、グリス密封、グリス、オイルバス、オイルミスト、強制給油があります。
 - 
2-13ポンプのオリフィスポンプそのものに付く部品ではないのですが、流量を調整するためにオリフィスという部品があります。
 - 
2-14ポンプに使うサイクロンセパレータ研磨後の廃液に溜まった研磨粉の回収、食品の製造過程における原材料の分級、微粒子の分級及び分離、排ガスから発生した汚染物質の除去などに使用さ
 
第3章 ポンプの据付けと試運転
- 
3-1ポンプによる基礎の荷重ポンプから基礎にどのぐらいの荷重がかかるのでしょうか。その前にまず、どのような荷重があるのか考えてみます。
 - 
3-2ポンプに作用する配管荷重による基礎の荷重次は、「3-1 ポンプによる基礎の荷重、表3-1-1 ポンプの基礎荷重」にある配管荷重及び配管モーメントについて説明します。
 - 
3-3ポンプの据付け超大形のポンプやモータでない限り、ポンプとモータは図3-3-1に示すように、共通ベースに取り付けられた状態で現地に到着します。
 - 
3-4ポンプの始動ポンプの据付けが完了しても、ポンプは始動できるわけではありません。始動する前に、横軸ポンプはポンプ内及び吸込配管内にある空気をすべて抜く必要
 - 
3-5ポンプの回転方向の確認ポンプ内及び吸込配管内の空気抜きが終わり、ポンプの運転に必要になる冷却水などのユーティリティの供給を開始すれば、ポンプは始動できる状態にあります
 
第4章 ポンプの運転
- 
4-1ポンプの減速運転省エネルギーのために、ポンプはインバータやベルトを使って減速運転されることがあります。
 - 
4-2ポンプの増速運転ポンプの駆動機が三相交流モータの場合、モータのスリップがないときのモータの同期速度Ncyは、電源の周波数をf、モータの極数をPとすると、Ncy=120
 - 
4-3密閉管路内のポンプ運転ポンプが密閉管路の装置内で運転されている場合、液の温度上昇はどうなるのでしょうか。
 - 
4-4ポンプへの空気の侵入防止ポンプや配管の内圧が大気圧力より低い場合、ポンプや配管内に空気が外部から侵入することがあります。
 - 
4-5空気を含んだポンプの運転ポンプや配管内に空気が外部から侵入しないとしても、パルプ液や復水などのように、液そのものに空気が混入している場合はどうしたらよいでしょう
 - 
4-6ポンプ吸込側のレジューサポンプや配管内に空気が外部から侵入しない対策、及び液そのものに空気が混入している場合の対策は必要なのですが、これらに加え、吸込配管内の上部
 - 
4-7ポンプ吸込渦と初生キャビテーションポンプと配管の設置スペースの関係で、ポンプの吸込口に曲管が付いていることがあります。ポンプの吸込口直前に曲管が付いていると、図4-7-1に示すよ
 - 
4-8ポンプの並列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明します
 - 
4-9ポンプの直列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明し
 - 
4-10ポンプのウォーミングと冷却水少しの時間も送液を止められない重要なポンプでは、予備機を設けると安心です。2台のポンプを並列で設置して、どちらか一方のポンプを運転します。
 
第5章 ポンプの保守点検と省エネルギー
- 
5-1ポンプの点検日常、ポンプの状態を点検することは重要なのですが、ポンプの台数が多いと大変です。
 - 
        
            5-2ポンプの修理、改造および取替え安価な汎用ポンプでない限り、ポンプは何度も修理して使用し続けます。
 - 
        
            5-3ポンプの省エネルギーの着眼点ポンプに限りませんが、省エネルギーと言うとインバータと言われるほどインバータが普及しています。
 - 
        
            5-4ポンプの省エネルギーの具体策「インペラカット」は、図5-4-1に示すように、羽根車の外周を旋盤で加工して、羽根車直径をD1からD2のように小さくすることを言います。
 
第6章 ポンプのトラブルと対策
- 
        
            6-1ポンプトラブルの分類と原因分析ポンプでは予期しなくとも残念ながらトラブルが発生します。
 - 
        
            6-2ポンプトラブルの技術的原因ポンプを設計して製造するためには、設計技術、製造技術、購入技術、検査技術は必要ですが、顧客との窓口になる営業技術も大切です。
 - 
        
            6-3ポンプトラブルの人的原因技術的原因では、技術者が関与した技術を主体として原因を挙げています。
 - 
        
            6-4ポンプトラブルの経済的原因国内では昔、ポンプの売上げは経済成長率並みで、伸びは緩やかだが落ち込みはないと言われていました。
 - 
        
            6-5ポンプトラブルを減らすためのアプローチ家庭電化製品などでは、機器にトラブルが起こると、どのように対応したらよいか取扱説明書などに記載されています。
 - 
        
            6-6ポンプトラブルを減らすための日常の対応ポンプメーカの技術者は、日常煩雑な業務に当たっていると思います。そして、トラブルはある日突然に予告なく襲ってきます。