遠心ポンプの実践講座
5-3 ポンプの省エネルギーの着眼点
ポンプに限りませんが、省エネルギーと言うとインバータと言われるほどインバータが普及しています。 インバータは高価格である一方、取扱いが容易であり効果も高いのですが、それ自体が動力を消費するし、電気的ノイズを発生して周辺機器に誤作動を与えることがあります。ポンプの吐出し量や吐出し圧力が日々変化するとすれば、インバータ制御は簡単で便利です。 しかし、吐出し量や吐出し圧力が一定の場合、インバータ制御でない方法が適していることがあります。
まず、ポンプの省エネルギーを広い範囲で捉え、「1.新規購入・改造・取替え」、「2.運用」及び「3.性能調整」の3つに分類して、それぞれの着眼点を表5-3-1にまとめて示します。
表5-3-1 省エネルギーの着眼点
分類1に示すように、新規にポンプを購入する場合、当初から高効率のポンプ及びモータにしておけば、ある程度省エネルギーになるし、接液面を塗装することでも、同様の目的が達成できます。また、ポンプや配管を改造して、圧力損失の低減や保守時間を短縮することも、広い意味では省エネルギーになります。
分類2に示すように、点検間隔を長くすることや予備機を設置しないことも同様に、広い意味での省エネルギーです。
分類3に示す「性能調整」については、少し詳しく説明する必要があります。新規で購入するポンプは、吐出し量に余裕をつけて大き目のポンプを選定するのが一般的です。 省エネルギーを考えるとき、実はこれが最大の問題になります。余裕があるからこそ、ポンプの運転開始後、性能の調整が必要になるのです。だからと言って、吐出し量が不足するかもしれないぎりぎりの選定はできないのも確かです。
そこで、ポンプの運転開始後に性能調整が必要になった場合、何らかの方法で調整して、省エネルギーを達成したいのです。話を単純にするために、ここではポンプ1台を単独で運転すると仮定して、吐出し量を基準にした性能調整の着眼点を図5-3-1に示します。
表5-3-1 省エネルギーの着眼点
| 分類 | 着眼点 | 補足 |
|---|---|---|
| 1:新規購入・改造・取替え | 高効率ポンプ | ポンプメーカーのポンプ効率を比較する |
| 高効率モータ | JIS C 4212を適用したモータを採用する | |
| 表面塗装 | ポンプ内部の接液部に塗装する | |
| クリアランス制限 | ポンプ内部の環流量を減らす | |
| 配管抵抗を低減 | 配管径を大きくする、配管材料を替えるなど | |
| 保守容易な構造 | 保守時間を短縮する、労力を軽減する | |
| 改良 | 最新技術を採用する | |
| 省エネルギーベルト | 伝達効率の高いベルトを採用する | |
| 2:運用 | 定期点検を1年から2年以上 | 点検間隔を長くする |
| 予備機を設置しない | 初期投資を抑える | |
| 3:性能調整 | インバータ制御 | ポンプ回転速度を低く調整する |
| インペラカット | 羽根車直径を小さくする | |
| 段抜き | 多段ポンプの場合に適用する | |
| 弁調整 | ポンプの吐出し弁の開度を調整する |
吐出し量を時々変える必要がある場合には、インバータによる調整を検討します。吐出し量は一定ですが、使用しているポンプの最高効率点における吐出し量の半分以下で運転する場合、別の小さいポンプに置き換えることを検討した方がよいのです。 インバータによって調整はできますが、モータの回転速度を半分以下に下げると、モータの発生するトルクが不安定になり、異常な振動を起こすことがあるからです。
また、インバータの調整によってポンプの吐出し圧力が低下しますが、このとき同時に、メカニカルシールへのフラッシング圧力及び流量も低下します。 そして、取扱液の飽和蒸気圧力以下になってしまうと、スタフィングボックス内で液が気化し、メカニカルシールの焼付きと言う重大な事故を引き起こします。こうなれば、省エネルギーになったと喜んではいられません。
吐出し量が一定であり、その吐出し量が最高効率点の吐出し量の半分以上のときは、単段ポンプでは「インペラカット」、多段ポンプでは「段抜き」または「インペラカット」によって省エネルギーを達成できます。もちろん、インバータは使いません。 「インペラカット」も「段抜き」も、ポンプの使用者においては馴染みのない用語かもしれませんが、「インペラカット」は性能を定格点に合わせるために、「段抜き」は多段ポンプの性能試験時に、ポンプメーカでは頻繁に実施しています。
『遠心ポンプの実践講座』の目次
第1章 ポンプの仕様
-
1-1ポンプを発注するときに必要になる仕様ポンプを発注するに当たり、どのような仕様が必要になるのでしょうか。
-
1-2ポンプ液の基本特性ここでは、ポンプ液の基本特性の主なものを取り上げて説明します。
-
1-3スラリーが混入するポンプ液ここでいうスラリーとは、摩耗させる成分のことをいいます。スラリーが混入する液の場合、摩耗に対して強い構造のポンプを選定します。
-
1-4高温のポンプ液ポンプの液が低温であれば、液が気化しないように注意します。
-
1-5ポンプの材料ポンプは圧力容器の一つなので、圧力に耐える材料にする必要があります。
第2章 ポンプの構成部品と役割
-
2-1ポンプを構成する部品遠心ポンプの主要な構成部品は、ケーシング、羽根車、主軸、軸受及び軸封です。
-
2-2ポンプのケーシングボリュート形状ケーシングには吸込口及び吐出し口があり、吸込口から液を取り込み、吐出し口から液を送り出す役割があります。
-
2-3ポンプのケーシングによるラジアルスラストケーシングのボリュート形状によって、羽根車に作用するラジアルスラストが変わるのですが、それでは、どのようにしてラジアルスラストが分かるので
-
2-4ポンプのケーシングガスケットポンプは言うまでもありませんが、圧力容器の1つです。
-
2-5ポンプの羽根車形式羽根車は主軸に固定された回転体の1つで、主軸と一体で回転します。そして、その回転によってポンプの液にエネルギーを与えます。
-
2-6ポンプの羽根車によるアキシャルスラストポンプの運転中には、羽根車に半径方向に作用するラジアルスラストの他に、軸方向にアキシャルスラストが作用します。
-
2-7ポンプのライナリングとインペラリングライナリングはケーシングに取り付けられているリングで、インペラリングは羽根車に取り付けられているリングです。
-
2-8ポンプに使うグランドパッキングランドパッキンは、グランドパッキンと主軸の冷却及び潤滑のために、図2-8-1に示すように、フラッシング液を漏らしながら使用されます。
-
2-9ポンプに使うメカニカルシールメカニカルシールもグランドパッキンと同様に、摺動部の冷却及び潤滑のために、フラッシング液が必要になります。
-
2-10ポンプの軸受ハウジングと付属部品軸受ハウジングは、羽根車などの回転体の静的荷重と振動による動的荷重、羽根車に作用するラジアルスラストとアキシャルスラストなどを間接的に支え
-
2-11ポンプのラジアル軸受とアキシャル軸受軸受はポンプが発生する荷重を支えるために必要になり、主軸及び軸受ハウジングに取り付けられます。
-
2-12ポンプの軸受潤滑方式軸受の潤滑方式には、表2-12-1に示すように、グリス密封、グリス、オイルバス、オイルミスト、強制給油があります。
-
2-13ポンプのオリフィスポンプそのものに付く部品ではないのですが、流量を調整するためにオリフィスという部品があります。
-
2-14ポンプに使うサイクロンセパレータ研磨後の廃液に溜まった研磨粉の回収、食品の製造過程における原材料の分級、微粒子の分級及び分離、排ガスから発生した汚染物質の除去などに使用さ
第3章 ポンプの据付けと試運転
-
3-1ポンプによる基礎の荷重ポンプから基礎にどのぐらいの荷重がかかるのでしょうか。その前にまず、どのような荷重があるのか考えてみます。
-
3-2ポンプに作用する配管荷重による基礎の荷重次は、「3-1 ポンプによる基礎の荷重、表3-1-1 ポンプの基礎荷重」にある配管荷重及び配管モーメントについて説明します。
-
3-3ポンプの据付け超大形のポンプやモータでない限り、ポンプとモータは図3-3-1に示すように、共通ベースに取り付けられた状態で現地に到着します。
-
3-4ポンプの始動ポンプの据付けが完了しても、ポンプは始動できるわけではありません。始動する前に、横軸ポンプはポンプ内及び吸込配管内にある空気をすべて抜く必要
-
3-5ポンプの回転方向の確認ポンプ内及び吸込配管内の空気抜きが終わり、ポンプの運転に必要になる冷却水などのユーティリティの供給を開始すれば、ポンプは始動できる状態にあります
第4章 ポンプの運転
-
4-1ポンプの減速運転省エネルギーのために、ポンプはインバータやベルトを使って減速運転されることがあります。
-
4-2ポンプの増速運転ポンプの駆動機が三相交流モータの場合、モータのスリップがないときのモータの同期速度Ncyは、電源の周波数をf、モータの極数をPとすると、Ncy=120
-
4-3密閉管路内のポンプ運転ポンプが密閉管路の装置内で運転されている場合、液の温度上昇はどうなるのでしょうか。
-
4-4ポンプへの空気の侵入防止ポンプや配管の内圧が大気圧力より低い場合、ポンプや配管内に空気が外部から侵入することがあります。
-
4-5空気を含んだポンプの運転ポンプや配管内に空気が外部から侵入しないとしても、パルプ液や復水などのように、液そのものに空気が混入している場合はどうしたらよいでしょう
-
4-6ポンプ吸込側のレジューサポンプや配管内に空気が外部から侵入しない対策、及び液そのものに空気が混入している場合の対策は必要なのですが、これらに加え、吸込配管内の上部
-
4-7ポンプ吸込渦と初生キャビテーションポンプと配管の設置スペースの関係で、ポンプの吸込口に曲管が付いていることがあります。ポンプの吸込口直前に曲管が付いていると、図4-7-1に示すよ
-
4-8ポンプの並列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明します
-
4-9ポンプの直列運転ポンプを2台以上使って、並列に設置して同時に運転する場合を並列運転と呼びます。ここでは、同じ性能のポンプを2台使った並列運転について説明し
-
4-10ポンプのウォーミングと冷却水少しの時間も送液を止められない重要なポンプでは、予備機を設けると安心です。2台のポンプを並列で設置して、どちらか一方のポンプを運転します。
第5章 ポンプの保守点検と省エネルギー
-
5-1ポンプの点検日常、ポンプの状態を点検することは重要なのですが、ポンプの台数が多いと大変です。
-
5-2ポンプの修理、改造および取替え安価な汎用ポンプでない限り、ポンプは何度も修理して使用し続けます。
-
5-3ポンプの省エネルギーの着眼点ポンプに限りませんが、省エネルギーと言うとインバータと言われるほどインバータが普及しています。
-
5-4ポンプの省エネルギーの具体策「インペラカット」は、図5-4-1に示すように、羽根車の外周を旋盤で加工して、羽根車直径をD1からD2のように小さくすることを言います。
第6章 ポンプのトラブルと対策
-
6-1ポンプトラブルの分類と原因分析ポンプでは予期しなくとも残念ながらトラブルが発生します。
-
6-2ポンプトラブルの技術的原因ポンプを設計して製造するためには、設計技術、製造技術、購入技術、検査技術は必要ですが、顧客との窓口になる営業技術も大切です。
-
6-3ポンプトラブルの人的原因技術的原因では、技術者が関与した技術を主体として原因を挙げています。
-
6-4ポンプトラブルの経済的原因国内では昔、ポンプの売上げは経済成長率並みで、伸びは緩やかだが落ち込みはないと言われていました。
-
6-5ポンプトラブルを減らすためのアプローチ家庭電化製品などでは、機器にトラブルが起こると、どのように対応したらよいか取扱説明書などに記載されています。
-
6-6ポンプトラブルを減らすための日常の対応ポンプメーカの技術者は、日常煩雑な業務に当たっていると思います。そして、トラブルはある日突然に予告なく襲ってきます。