電気のおはなし

私たちの生活から切り離せない存在、「電気」。 電気が循環する回路の種類や、電気の測定、電気用品、発電、電源など、 電気にまつわるあらゆる基本的な事項をご紹介していきます。
第2章 電気の測定

2-1 電気回路測定の心得

(1)静電気について

電気回路の測定に入る前に測定する周囲の電場環境や磁場環境など周囲環境が電気回路や電子回路にどのような影響を与えているのかを調べておきたいと思います。 先般、外部から侵入してくる誘導雷によるサージの影響と対策について紹介しました。今回は、電気回路や電子回路に誤動作を発生させたり、 回路に使われている半導体素子や電子部品を破壊したりし、測定に影響を与える静電気について紹介していきましょう。

◎静電気の発生

絶縁物体ではプラスの電荷とマイナスの電荷のバランスがとれています。ところが絶縁体物質の表面を摩擦したり、密着している絶縁物質同志を剥離したりすると絶縁物体の表面で電子の移動が発生します、 その結果、プラスに帯電した物質とマイナスに帯電した物体にわかれます。この現象を摩擦帯電、剥離帯電とよんでいます。

絶縁物体を摩擦した時にプラスに帯電しやすい物体とマイナスに帯電しやすい物体にわかれます。また、帯電しやすさにも差が生じます。この現象を整理して多くの種類の物体ならべたのが帯電列とよんでいます。

静電気の発生にはこのほかにも多くのメカニズムがあります。また、条件によっては絶縁状態に置かれた導電物体にも静電気は帯電します。

図1 摩擦帯電が発生する仕組み

図1 摩擦帯電が発生する仕組み

図2 帯電列の例

図2 帯電列の例

◎ 静電気による影響

空中に浮遊しているごみや物体の表面に動かずに帯電している電荷は静電気と呼ばれています。

電気回路や電子回路の基板表面に静電気が帯電すると空気中を浮遊しているプラス、マイナスの帯電極性が自分とは反対に帯電している微細なごみを吸着しやすくなります。 ごみが密着、堆積すると回路パターンを腐食させて断線や絶縁不良へ至らせてしまったり、部品の特性を劣化させて誤動作の原因になることもあります。

また、測定等のために先端がとがっている金属の測定プローブやクリップを電荷が集中して帯電している回路に近づけると静電気の電荷の移動が一瞬にして始まり、放電電流となって動電気にて変化することがあります。

◎静電気放電(ESD)

静電気が空中を移動して動電気になる時に発生するのが静電気放電(ESD)です。このESDにより強力な電磁波が発生し、電流も流れます。 このESDによる電磁波により、電子回路が誤動作したり、半導体素子が破壊されたり、特性が劣化することがあります。ESDは、放電が終了すると原因となった帯電は消滅しており、 単発的に発生のことが多く、再現実験も難しいので、誤動作の原因を特定するに至ない場合が多いのです。

絨毯が床に敷かれた乾燥した湿度の低い室内を歩いて金属製のドアノブに触った瞬間にビッと感じることがあります。 これは、人体が絨毯と摩擦し、100pF前後の容量をもつ人体に静電気の電荷が帯電して高い電位となり、電位の低いドアノブに触った瞬間に一気に電荷が移動して放電するからです。

図3 静電気放電の仕組み

図3 静電気放電の仕組み

◎静電気の帯電電位と極性の測定

静電気の帯電極性と帯電電位を針の動きで測定できる商品としてスタティックロケーターがあります。

図4 スタティックロケーター

図4 スタティックロケーター

◎静電気放電の対策

人体の除電

・セルフスタンドの例

ガソリンスタンドの数は減少傾向にある中でセルフのガソリンスタンドの比率は年々高まっています。セルフスタンドに立ち寄って給油される方は、まず静電気除電シートに手をタッチすることが求められています。 これは人体に帯電している電荷を大地へ流して除電をしてしまいESDによる火災事故を未然に防ぐためです。

図5 セルフスタンドでの静電気除去シート

図5 セルフスタンドでの静電気除去シート

静電気放電は、半導体の製造現場、集積回路や半導体部品を実装、組み立てする現場、部品を保管する現場、回路の測定検査等をする現場では大敵ですので各種の静電気発生防止対策と除電機器の設置がされています。

・作業現場の例 除電リストバンド

電子機器の組み立てや修理をする作業員は、手首に導電性のカールコードと接続できる導電性のリストバンドを巻き付けて除電しながら作業することがまとめられる場合があります。 これは、人体に帯電している電荷を大地に流すと共に人体の電位を大地と同じに保ち、静電気の帯電を防ぎます。

図6 リストバンドによる除電

図6 リストバンドによる除電

図7 電気回路基板作業現場の除電

図7 電気回路基板作業現場の除電([出典]白光株式会社HP)

・大気中の除電例

大気中のごみなどが帯電している極性と反対のイオンを大気中に送風ファンで吹き出し、電荷を中和して除電してしまうのが送風式除電器です。 送風式除電器は、ごみを室内に循環してしまいますのでごみの付着をきらう現場用には送風機のない照射式除電器などいろいろな除電器があり、イオナイザーともよばれています。 イオンを発生する電極にはごみが付着しやすく、除電効果を減らしてしまうので日頃の清掃も重要になります。

  • 図8 送風式除電器
  • 図8 送風式除電器
  • 図9 イオン照射式除電器
  • 図9 イオン照射式除電器
(2)電波について

われわれ現代人は、ラジオやテレビのような放送波、GPSやレーダーのような位置情報波、電波時計に使われている標準時波、スマートフォンやデータ通信に使われている通信波など、目的をもって送信されている多くの異なる種類の電波が飛び交う空間の中で生活しています。

また、自然界には雷や太陽の黒点による磁気嵐のように強力な電波を放出して、目的をもって送信されている電波や測定対象の電気回路や電子回路に影響を与えてしまうような自然現象がたびたび発生しています。

また、電気回路や電子回路からは意図しない不要輻射波とよばれる電波が外部へとびだして他の電気回路や電子回路の動作に影響を与えたり、回路素子を破壊していることがあります。

このような電波の種類と電気回路測定との関係について今回は解説していきます。

◎電波と電磁波

電磁波には波長が数千kmもあり、周波数が数十Hzの商用電源から波長がナノmと短く、周波数がペタHz、ヘクサHzのX線、ガンマ線、宇宙線といった領域まで多くの種類があります。 電磁波の中で赤外線より波長が長い電磁波を電波とよんでいます。日常生活になじみのある赤外線、可視光線、紫外線といった光線は、電波より波長の短い電磁波です。

図10 電磁波の種類

図10 電磁波の種類

◎電波の波長と周波数

電波の波長と周波数と対応する名称と略称をつぎの表にしめします。

図11 電波の波長・周波数と対応する名称・略称

図11 電波の波長・周波数と対応する名称・略称

◎電磁波ノイズの伝搬ルート

電気回路や電子回路の中に電力系の接点回路や発振回路、電源回路などのノイズ源回路に共振周波数成分があると回路中の配線がアンテナとなって電波として外部へ不要輻射していきます。 被害回路となる電気回路や電子回路中のアンテナ成分が不要輻射の電波を受信してしまいます。また電磁波ノイズは、誘導結合や容量結合を通しても被害回路へと伝導していきます。

図12 電磁波ノイズの伝搬

図12 電磁波ノイズの伝搬

◎伝搬ノイズ源の簡易測定器

つぎに20~200Hzの磁界強度と電界強度を切り替えてメータの針の振れで強度をチェックできる簡易電磁波チェッカーと30~300Hzの低周波磁界強度を測定する低周波磁界測定器、50MHzから3.5GHzの高周波電磁界を測定する高周波電磁界測定器の例を示します。 これらの測定器は、測定環境に強い電磁波が飛び交っていないかとか測定対象回路からどの程度の電磁波がでているかを測定に取り掛かる前にチェックしておくのが目的となります。ノイズ低減対策をしたときの簡易チェッカーとしても使えます。

製品として出荷する電気製品や電気設備からの不要輻射電波の強度を測定するときには校正された測定サイトや電波暗室で出荷先の国の規格に沿った測定器やアンテナを使って測定し、データを書類にして残しておくことが必要になります。

  • 図13 簡易電磁波チェッカー
  • 図13 簡易電磁波チェッカー
  • 図14 低周波磁界測定器
  • 図14 低周波磁界測定器

  • 図15 高周波電磁界測定器
  • 図15 高周波電磁界測定器
執筆:常深 信彦

『電気のおはなし』の目次

第1章 電気回路

第2章 電気の測定

第3章 回路計

第4章 電気用品

第5章 発電

  • 5-1発電の種類
    準備中
  • 5-2水力発電
    準備中
  • 5-3風力発電
    準備中
  • 5-4火力発電
    準備中
  • 5-5地熱発電
    準備中
  • 5-6バイオマス発電
    準備中
  • 5-7原子力発電
    準備中
  • 5-8内燃機関発電
    準備中

第6章 電源装置

  • 6-1電源の種類
    準備中
  • 6-2UPS電源
    準備中
  • 6-3非常用電源
    準備中
目次をもっと見る

『はんだ関連・静電気対策用品』に関連するカテゴリ

『静電気対策用品』に関連するカテゴリ