工具の通販モノタロウ › テスタ(マルチメータ) › テスターの基礎講座 › テスターでやってはいけないこと

テスターの基礎講座

テスターとは、電気・電子回路の状態や状況を知るために電気量を目に見える形に変換し間接的に測り、必要な電気量を判断をするために活用する機器です。本連載では、テスターの仕組み・構造から、測定方法まで、テスターを活用する上で知っておくべき基本的な事項を紹介していきます。
第2章 テスターの使い方

2-10 テスターでやってはいけないこと

■アナログテスターとデジタルテスターに共通する最大の御法度は、ファンクションを電流測定モードにして電圧を測ることです。これは、テスターで絶対にやってはいけないことです。ほとんどの場合、電流測定モードにしたことを忘れ、誤って電圧を測定してしまうことが多いようです。しかし、この測定モードで電圧を測ると、ヒューズなどの保護回路があるとはいえ、最悪テスターを壊してしまいます。また、高電圧では回路を短絡(ショート)させることになりとても危険です。測定するときには、測定モードと一致しているかを確認することが大切です。さらに、電流測定モードを使うときには、取扱説明書に記載されている測定方法と注意事項を、もう一度確認すると良いと思います。

■アナログテスターでの御法度は、測定レンジを超える入力をすることと、直流の場合に極性を逆に測定することです。どちらも、アナログメーターが振り切れ破損する可能性があります。前者の場合は、指針がフルスケールよりも右へ振り切れます。また、後者のときには指針が零位からさらに左へ振れてしまいます。アナログテスターは、「1-3 テスターの種類」でも述べたように、表示部に可動コイル型の直流電流計を使っています。コイルに電流が流れ生じる磁力が永久磁石に働く力を、利用しているのです。ですから、過剰な電流が順方向や逆方向に流れたとすれば、可動範囲を超え最悪はコイルが焼き切れることもあります。もしも、測定する値が不明なときには、測定レンジを最大に設定して測り、徐々に適切な測定レンジに切り替えて測定します。

■一方、デジタルテスターの御法度は、オートレンジですので最大定格を超える入力をすることです。直流の場合に極性を逆に測定しても、マイナス表示となるだけですので問題ありません。しかし、できるだけ正しい極性で測定することを心がけてください。

テスターでやってはいけないこと

■御法度を含むやってはいけないことが、テスター取扱説明書の「安全使用のための警告文」に記載されています。一度目を通しておくことをお勧めします。CX506aとPC710の取扱説明書から主な項目を抜粋し補足しておきます。

  1. 各ファンクションで定められた最大定格入力値を超える電圧、電流入力は行わないでください。
  2. 測定前に必ずファンクションやレンジ、および測定端子の確認を行ってください。
  3. 測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えや、テストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。
  4. テスター本体や手が水などで濡れた状態での使用はしないでください。
  5. テスター本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。
  6. ヒューズは指定された形状、定格のものを使用してください。指定以外のヒューズの使用やヒューズホルダーを短絡しての使用はしないでください。
  7. 交流実効値33Vrms(最大値46.7Vpeak) または直流70V以上の電圧を扱う場合は、触れると感電の恐れがあり人体に危険なため注意してください。
  8. 最大過負荷入力値を超える恐れがあるため、誘起電圧やサージ電圧が発生する(モーター等)ラインの測定は、行わないでください。
  9. 本体ケースや内蔵電池蓋を開放した状態で使用しないでください。
  10. 内蔵電池およびヒューズを交換するときは、テスター本体からテストリードを外してください。
  11. 内蔵電池およびヒューズ交換を除くテスター本体内の修理・改造は行わないでください。
  12. テスト棒は指定タイプのものを使用してください。
  13. 測定中はテストプローブのつばより、テストピン側を持たないでください。
  14. テスト棒は最初に接地側(黒)を接続し、そのあと通電側(赤)を接続してください。切り離すときは、最初に通電側から離してください。

【参考文献】

内田 裕之、小暮 裕明 共著『みんなのテスターマスターブック』オーム社、2015年11月20日(第1版第2刷)

三和電気計器『CX506a MULTITESTER 取扱説明書』(13-1405 2040 2040)

三和電気計器『PC710 DIGITAL MULTIMETER 取扱説明書』(04-1405 5008 6010)

執筆: 横浜みどりクラブ(JH1YMC)広報 内田 裕之(JG1CCL/W3CCL)

『テスターの基礎講座』の目次

第1章 テスターの概要

第2章 テスターの使い方

第3章 テスターの測定方法

第4章 テスターの活用法

第5章 使用上の注意点、トラブル対応

目次をもっと見る

『電気測定』に関連するカテゴリ

『テスタ(マルチメータ)』に関連するカテゴリ