テスターの基礎講座
2-3 テスターの測定値の読み方
■アナログテスターでは、測定の前に零位調整とゼロオーム調整が必要なことは理解いただけたかと思います。しかし、目盛板と指針は少し離れていますので、見る角度により指針が示す値が微妙に異なってしまいます。いったい、どの角度から見ればいいのでしょうか。正しくは、指針の真上から目盛りを読み取ります。そのために、目盛板には目盛りと一緒に帯状の鏡が付いています。鏡に映った指針が見えていれば斜めから覗いていることになります。鏡に映った指針と実際の指針が完全に重なるように、真上から覗き目盛りを読み取ります。また、アナログテスターは、基本的に水平置きにして使います。しかし、背面にスタンドが付いている機種では、斜めに立てて使うこともできます。スタンドを立てた場合には、斜めに見下ろすようにし、やはり指針の真上で読み取ってください。基本は、鏡に指針を重ねて真上から読むことです。
■また、アナログテスターの測定値は、ファンクションスイッチで設定した測定モードとレンジに対応した目盛りを読む必要があります。すなわち、アナログメーターの目盛りから測定レンジに対応した目盛りを選択します。指針が示す数値を読み取り、その値に読み取り倍率を掛けた値が測定値になります。読み取り倍率とは、抵抗測定モードでは測定レンジの値となります。また、電圧や電流測定モードでは、測定レンジを目盛りの最大値(フルスケール)で割った値です。 たとえば、指針が示す値が50、測定モードが抵抗(Ω)で測定レンジが×100のときには、読み取り倍率が100倍ですから、50を100倍した5000Ω(5kΩ)と読み取れます。また、測定レンジが×10kであれば、50を10k(10000)倍した500kΩとなります。さらに、目盛りの最大値(フルスケール)が120で指針が示す値が52、測定モードが直流電圧(DCV)で測定レンジが12のときには、読み取り倍率は0.1倍(12 / 120)ですから、52を0.1倍した5.2Vと読み取れます。また、目盛りの最大値(フルスケール)が30で指針が示す値が13、測定モードが直流電圧(DCV)で測定レンジが30のときには、読み取り倍率は1倍(30 / 30)ですから、13を1倍した13Vとなります。
■デジタルテスターは、ファンクションスイッチで測定モードを選択すると、測定レンジは自動で判断され単位も自動表示されます。これはオートレンジ方式で、デジタルテスターが初心者向けだとの所以(ゆえん)です。しかし、精度への配慮や豊富な高機能を使いこなすには、それなりの知識が必要となります。液晶表示器(LCD)で数値を表示する機種がほとんどです。反射式LCDでは光が反射し数値が見やすい位置で使います。バックライト付きLCDでは多少暗くても問題ないかと思います。むしろ、電池の消耗具合を気にする必要があります。ハンディタイプでは、背面にスタンドが付いている機種が多く、斜めに立てて使うこともできます。
■また、デジタルテスターでは、できるだけ多くの桁数を表示できるように測定レンジを分けています。たとえば、直流電圧では、9.999V/99.99V/999.9Vのように表示されます。オートレンジ方式では、小数点をどの位置に置き、何桁表示するかと単位を判断してくれます。さらに、ファンクションボタンで、値の保持(ホールド)や小数点位置を設定したり、最大値や最小値または平均値を表示する機種もあります。また、マニュアルレンジ方式では、有効桁数を最大表示するレンジを、ファンクションスイッチで選択することができます。数値以外の表示では、無限大(∞)Ωや測定レンジのオーバーは「0.L」や「0.F」と表示されます。
【参考文献】
内田 裕之、小暮 裕明 共著『みんなのテスターマスターブック』オーム社、2015年11月20日(第1版第2刷)
『テスターの基礎講座』の目次
第1章 テスターの概要
-
1-1テスターとは何をするもの?多くの人は、テスターと言われると、店頭などで化粧品の特長や使用性を体感するためのお試し用店頭見本や、コンピューターのソフトウェアなどを動作検証する人を思い浮かべるのではないでしょうか。
-
1-2テスターで何がわかるの?テスターで測れる基本的な値は、抵抗(導通)、電圧と電流です。いったい、それらを測定して、電気・電子回路の何がわかるのでしょうか。
-
1-3テスターの種類テスターには、どのようなものがあり、何が測れるのでしょうか。まず、表示方式の違いでは、アナログメーターで表示するアナログテスターと液晶画面(LCD)で表示するデジタルテスターがあります。
-
1-4アナログテスターの仕組みと構造アナログテスターは、測定値を「アナログメーター」で表示します。じつは、このアナログメーターが「直流電流計」そのものなのです。
-
1-5デジタルテスターの仕組みと構造デジタルテスターは、測定値を「液晶ディスプレイ(LCD)」などに表示します。アナログテスターは「直流電流計」でしたが、デジタルテスターは「デジタル直流電圧計」なのです。
第2章 テスターの使い方
-
2-1テスター各部の名称と役割スマートフォンなどは、説明書を読まなくとも操作ができます。それは、スマートフォンで何をするのかが、解っているからできることです。
-
2-2テスト棒の使い方アナログテスターもデジタルテスターも、赤と黒のテスト棒をテスター本体の測定端子に差し込み使用します。
-
2-3テスターの測定値の読み方アナログテスターでは、測定の前に零位調整とゼロオーム調整が必要なことは理解いただけたかと思います。
-
2-4抵抗(導通)の測り方アナログテスターで導通検査や抵抗測定を行う場合には、スポーツと同じようにウォーミングアップ(準備体操)が必要となります。
-
2-5電圧の測り方アナログテスターで電圧測定を行う場合には、前節の導通検査や抵抗測定とは異なりウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-6電流の測り方アナログテスターで電流測定を行う場合には、前節の電圧測定と同様ウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-7アナログ向きの使い方デジタルテスターは、測定モードによりテスト棒を当てたときに数字が細かく変化します。そのため、安定した表示に定まるまで少し時間がかかります。
-
2-8デジタル向きの使い方デジタルテスターで測定を行う場合に、アナログテスターようなウォーミングアップ(零位調整やゼロオーム調整)は必要ありません。
-
2-9機種によって違う測定機能これまでは、テスターの基本機能である電圧・電流・抵抗の測定について、テスターの仕組みと構造を交えて解説してきました。
-
2-10テスターでやってはいけないことアナログテスターとデジタルテスターに共通する最大の御法度は、ファンクションを電流測定モードにして電圧を測ることです。
第3章 テスターの測定方法
-
3-1導通の測定デジタルテスターには、導通検査ファンクションを持っているものが多くあります。
-
3-2人体の抵抗測定人体の抵抗を測ってみたことはありますか。
-
3-3電池の電圧測定「1-2 テスターで何がわかるの?」では、電池が消耗していると、豆電球が明るく点灯しないことを説明しました。
-
3-4家庭用電源の電圧測定家庭用コンセントに供給されている電気は、交流電圧100Vの電源です。
-
3-5カーバッテリーの電圧測定電気自動車やハイブリッドカーなど、車の進化とともにカーバッテリーも大きく進化を遂げています。バッテリーはエンジンの始動など、ランプ系(ヘッドライト、ブレーキランプなど)、電装系(パワーウインドウ、ワイパー、カーオーディオやカーナビなど)に電力供給をしています。
-
3-6抵抗器の測定電子部品である抵抗器には色々な種類があります。
-
3-7コンデンサーの測定日本ではコンデンサー、欧米ではキャパシターと呼ばれている電気を充放電する電子部品で、色々な種類があります。
-
3-8コイル・トランスの測定コイルはインダクターとも呼ばれ、線材をらせん状にクルクルと巻いた構造をしています。
-
3-9ダイオードの測定ダイオードを測定するためには、その特性を知っておく必要があります。
-
3-10バイポーラトランジスターの測定最近の電子機器には、トランジスター等を内部に形成したICなどのモジュールが多く搭載され、3本足のトランジスターは見かけなくなりました。
-
3-11電界効果トランジスターの測定「3-10 バイポーラトランジスターの測定」では、動作に関わるキャリアが2種類あるバイポーラトランジスターをご紹介しました。
第4章 テスターの活用法
-
4-1ケーブルの断線チェックケーブルには、電源ケーブル、ステレオミニプラグケーブル、USBケーブルなど多くの種類があります。
-
4-2電池ボックスのチェック電子機器には電源が必要不可欠ですので、色々な電池が使われています。
-
4-3ACアダプターのチェックACアダプターのチェックをする場合には、短絡することもあるため、ケーブルを前後左右に折り曲げることをお勧めしません。
-
4-4USB機器のチェックUSBは、ユニバーサル・シリアル・バス(Universal Serial Bus)の略称で、コンピューターに周辺機器を接続するためのシリアルバス規格の一つです。
-
4-5スピーカーとイヤホンのチェックスマートフォンやパソコン、テレビやオーディオ機器の音の出口として、スピーカーやヘッドフォン、イヤホンなどがあります。ラジオを聞くにも欠かせない、音の出口となる部品の一つです。
-
4-6オーディオアンプのチェック電子工作には欠かせない、あると便利なのがオーディオアンプです。
-
4-7一石低周波増幅回路のチェックラジオは方式にもよりますが、同調・高周波増幅・中間周波増幅・検波・低周波増幅・周波数変換・局部発振など、高周波から低周波までの多くの回路から構成されており、チェックするにはそれなりの知識と経験が必要です。
-
4-8さらにテスターを活用する方法(LEDチェッカー)LEDは色々なところに利用されていて、もはや生活には無くてはならない電子部品のひとつです。
-
4-9さらにテスターを活用する方法(磁気チェッカー)磁石は身近にあり多くの電子機器にも利用されています。
第5章 使用上の注意点、トラブル対応
-
5-1初心者が扱うと危険な測定大切なテスターを壊す最大の原因は、直流電流測定モードで電圧を測ってしまうトラブルです。
-
5-2テスターの故障確認方法テスターも電子機器ですので、使用していると「測定値がおかしい」、「指針が振れない」、「電源が入らない」などの故障をすることが当然あります。
-
5-3テスターとオームの法則「オームの法則」とは、電圧(V)[V] = 電流(I)[A]×抵抗(R)[Ω]の関係式です。
-
5-4テスターの保守方法テスターは測定器ですので、安全と確度の維持のために1年に1回以上は、保守と校正の点検を行うことをお勧めします。
-
5-5テスターの管理方法テスターは、測定に使っているとパネルやケースがどうしても汚れてきます。その汚れを落とそうと、シンナーやアルコール等で拭くことはしないでください。