テスターの基礎講座

テスターとは、電気・電子回路の状態や状況を知るために電気量を目に見える形に変換し間接的に測り、必要な電気量を判断をするために活用する機器です。本連載では、テスターの仕組み・構造から、測定方法まで、テスターを活用する上で知っておくべき基本的な事項を紹介していきます。
第2章 テスターの使い方

2-5 電圧の測り方

■アナログテスターで電圧測定を行う場合には、前節の導通検査や抵抗測定とは異なりウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。しかし、お馴染みの「零位調整」を、測定するときには必ず確認してください。もしも、アナログメーターの零位置がズレているようであれば、零位調整器を回して正しい位置に調整します。また、アナログテスターでは、電圧測定モードと電圧レンジがセットになっていますので、電圧を測定する最適なレンジのファンクションを選択します。たとえば、電池(単3×1本)の電圧(約1.5V)を測定する場合には、3V以下の直流電圧であることが解りますので、「DCV 3レンジ」を選びます。次に、赤のテスト棒を電池の+へ、黒のテスト棒をマイナスへ押し当て測定します。このとき指針は1.5V付近を示します。

■また、電池(単3×2本)と金属皮膜抵抗器(240Ω)を使った簡単なLED点灯回路の電圧測定では、3V以上の直流電圧であることは解りますので、「DCV 10レンジ」を選択します。直列に接続した2本の電池電圧は、3V付近を示します。次にLEDの電圧を測定してみます。赤のテスト棒をLEDの長いリード(電池の+に接続側)へ、黒のテスト棒を短いリード(電池のマイナスに接続側)へ押し当て測定します。「3-9 ダイオードの測定」で詳しく解説しますが、赤色LEDであれば、約1.8Vとなります。3V以下の直流電圧であることが解りましたので、テスト棒を測定対象から離してから「DCV 3レンジ」を選択します。最後に、赤のテスト棒を抵抗器のリード(電池の+に接続側)へ、黒のテスト棒を反対のリード(電池のマイナスに接続側)へ押し当て、抵抗器の電圧を測定します。電池(単3×2本)電圧[V] - LED電圧[V] = 3[V] - 1.8[V] = 1.2[V]付近を指針が示すはずです。このように、電圧は測定対象と並列に測定することになります。電圧値が不明のときには、大きいレンジから確認し最適なレンジで最終測定することをお勧めします。また、電圧レンジの切り替えとOFFにするときには、テスト棒を測定対象から必ず離してから行ってください。これは大切なテスターを壊さない秘訣です。

電圧の測り方

■デジタルテスターで電圧測定を行う場合にも、ウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。また、デジタルテスターでは、電圧レンジは自動で判断され単位も自動表示されます。そのため、安定した表示になるまで少し待ってから値を読み取る必要があります。たとえば、電池(単3×1本)の電圧(約1.5V)を測定する場合には、「DCVレンジ」を選びます。アナログテスターと同じように、テスト棒を押し当て測定します。このとき約1.5V(レンジにより表示桁数は異なる)が表示されます。さらに、レンジホールド機能を持っているテスターでは、手動で単位と小数点位置を設定することが可能です。この機能により、電圧を測定するために最適な、桁数をできるだけ多く表示するレンジを選択することができます。たとえば、1.612Vのように桁数を多く表示するレンジを選ぶことができるのです。また、アナログテスター同様、電圧レンジの切り替えとOFFにするときには、テスト棒を測定対象から必ず離してから行ってください。これが大切なテスターを壊さない秘訣です。

■交流電圧でも直流電圧と同じように、電圧は測定対象と並列に測定します。たとえば、壁のコンセントなどの家庭用電源は、100V以上の交流電圧であることが解りますので、アナログテスターでは「ACV 120レンジ」を選びます。また、デジタルテスターでは「ACVレンジ」を選択します。ただし、感電や大切なテスターを壊さないように注意してください。

【参考文献】

内田 裕之、小暮 裕明 共著『みんなのテスターマスターブック』オーム社、2015年11月20日(第1版第2刷)

三和電気計器『CX506a MULTITESTER 取扱説明書』(13-1405 2040 2040)

三和電気計器『PC710 DIGITAL MULTIMETER 取扱説明書』(04-1405 5008 6010)

執筆: 横浜みどりクラブ(JH1YMC)広報 内田 裕之(JG1CCL/W3CCL)

『テスターの基礎講座』の目次

第1章 テスターの概要

第2章 テスターの使い方

第3章 テスターの測定方法

第4章 テスターの活用法

第5章 使用上の注意点、トラブル対応

目次をもっと見る

『電気測定』に関連するカテゴリ

『テスタ(マルチメータ)』に関連するカテゴリ