機械部品の熱処理・表面処理基礎講座
本講座(全8章50講座)では、機械部品に用いられている金属材料(主に鉄鋼材料)の種類と、それらに適用されている熱処理(焼なまし、焼入れなど)および表面処理(浸炭・窒化処理、めっき、PVD・CVDなど)について、概略と特徴を紹介します。
8-1 機械部品の破損の種類
金属製品の損傷には、物理的因子によるものと化学的因子によるものがあります。物理的因子による損傷のほうが種類は多く、しかも発生した場合には致命的なものが多勢を占めます。化学的因子による損傷とは腐食のことで、短期間での致命的な損傷はありませんが、徐々に進行して最終的には破壊に至ることも多いので注意が必要です。
物理的因子とは使用中に外部から加えられる圧力や物質内に存在する内部応力のことで、主にこの因子が原因になって生じる損傷は、破損とよばれています。図1に示すように、破損には破壊、変形および摩耗の三種類があります。変形および摩耗は通常徐々に進行しますから、破壊に至る前に部品交換するなど対策を講じることが可能です。しかし、破壊は突然発生することも多く、発生情況によっては大事故に結びつくことさえあります。
図1 物理的因子による損傷の種類
破壊とは物質が二つ以上に分離してしまうことで、表1に示すように、静的破壊、衝撃破壊、疲労破壊、クリープ破壊および遅れ破壊があります。静的破壊とは、単純に増加する荷重によって破壊するもの、衝撃破壊とは、衝撃的荷重によって破壊するものです。
表1 破壊の種類と破壊現象
| 破壊の種類 | 破壊現象 | |
|---|---|---|
| 静的破壊 | 単純に増加する荷重によって破壊する | |
| 衝撃破壊 | 衝撃的に負荷される荷重によって破壊する | |
| 疲労破壊 | 繰り返し負荷される荷重によって破壊する | |
| クリープ破壊 | 一定負荷荷重において時間の経過とともに変形して破壊する | |
| 遅れ破壊 | 応力腐食割れ | 引張残留応力が存在する場合、腐食環境化にて破壊する |
| 水素脆化割れ | めっきや酸洗の際に侵入した水素によって脆化して破壊する | |
疲労破壊とは、繰返し負荷される荷重によって破壊するもので、とくに機械構造用部品にはもっとも事例の多い破壊形態です。き裂の発生起点は表面または表面直下のことが多く、表面傷や切欠き、表面付近の非金属介在物の存在などは疲労強度を低下させます。
遅れ破壊とは、部品を機械装置に組み込んだときや使用初期はまったく問題がなかったものが、突然き裂を生じて破壊するもので、応力腐食割れと水素脆化割れがあります。応力腐食割れ(SCC:Stress Corrosion Cracking)は、塑性加工や溶接などによる大きな内部応力を有するオーステナイト系ステンレス鋼や黄銅部品に生じやすいものです。
なお、SCCは材料と腐食環境および引張応力との相互作用よって生じるもので、化学的因子も必ず関与しています。例えばオーステナイト系ステンレス鋼は、塩素イオンが存在する水溶液(海水や水道水など)中で生じやすい破壊現象です。水素脆化割れは酸洗いや電気めっきを施したときの水素の内部拡散によるもので、スプリングワッシャーやばねのように常に応力が負荷されている場合に起こりやすい破壊現象です。
変形とは、曲がり、座屈または伸びを生じることです。弾性破損(降伏点に達するような応力負荷によって変形する)、塑性崩壊(塑性領域の応力負荷によって変形する)またはクリープ(一定荷重によって時間の経過とともに変形する)によって引き起こされます。
曲がりや座屈は機械装置のカバーなどに用いられる薄板、支柱や梁として用いられる角状または棒状のものなどに発生しやすく、一般的な機械構造部品にはほとんど見られません。また、伸びはワイヤーなど細物に塑性領域(降伏点以上)以上の荷重が負荷された場合に生じるもので、とくに軟質材の塑性変形箇所では伸びと同時に絞り現象も起こるため、より低荷重でも進行して最終的には静的破壊にまで至ることもあります。
摩耗は、固体または液体である相手材と接触し、その接触部での運動によって発生します。固体同士の接触部での運動には摩擦(すべり)、転動(ころがり)、打撃、振動などがあり、種々の摩耗現象を生じます。相手が液体の場合は、液体の流動によるもので、液体そのものによる場合と液体中に混在する固体粒子による摩耗があり、腐食摩耗を生じます。
1.アブレシブ摩耗:摩擦によって生じる表面の線状傷のことで、ひっかき摩耗またはスクラッチングともいいます。この線状傷の発生は、摩擦面への硬質異物の巻き込み、ばり、表面硬化層のチッピングなどによるものです。
2.凝着摩耗摩擦によって発生した摩擦面の発熱によって相手材が融着し、さらにそれが剥がされることによって生じる摩耗現象です。この融着した現象を焼付きともいいます。
3.疲労摩耗:接触面での転動や打撃によって生じるもので、表面はく離(ピッチング)や表面き裂が発生してうろこ状に剥がされる摩耗現象(フレーキング)などがあります。
4.腐食摩耗:液体が衝撃的にぶつかる箇所や流速が急変する箇所で液体中に溶存するガスの気泡が発生し、この気泡の崩壊によって摩耗する現象です。液体中に存在する硬質粒子によって生じる摩耗現象はエロージョン、電気化学的に生じる腐食をコロージョンといい、これらの相互作用による減肉摩耗のことをエロージョン・コロージョンといいます。
『機械部品の熱処理・表面処理基礎講座』の目次
第1章 機械部品に用いられる材料
-
1-1機械材料の種類と分類機械を構成している材料は、総称して機械材料と呼ばれています。機械材料は図1のように、金属材料、非金属材料および複合材料に分類できます。
-
1-2鉄鋼材料の種類と分類鉄鋼材料は、合金元素の添加や熱処理によって物理的性質や機械的性質を容易にコントロールすることができます。
-
1-3鉄鋼とは鉄鋼材料の主成分は鉄(Fe)であり、そのほかに必ず含まれる元素があります。
-
1-4純鉄の結晶構造金属は、原子が規則正しく配列した結晶であり、その配列の仕方によって種々の結晶構造が存在します。
-
1-5鉄鋼の温度と金属組織の関係(鉄―炭素系平衡状態図)鋼の基本は鉄(Fe)と炭素(C)との合金であり、含有する炭素量によって各温度における金属組織は異なります。
-
1-6鉄鋼の冷却速度と特性の関係(連続冷却変態)前回解説した鉄―炭素系の平衡状態図は、鉄鋼材料を扱う者にとっては重要ですが、熱処理作業においては連続冷却変態曲線のほうがもっと重要です。
-
1-7鉄鋼の等温保持による特性の変化(等温変態)前回は、オーステナイト領域から連続冷却したときの変態について説明し、熱処理との関係を示しました。
第2章 鉄鋼製品に実施されている熱処理の種類とその役割
-
2-1熱処理の種類と分類熱処理とは、適当な温度に加熱して冷却する操作のことを言い、鉄鋼材料はこの操作によって所定の機械的性質や耐摩耗性が付加され、個々の持っている特性が引き出されます。
-
2-2完全焼なましと焼ならしの役割完全焼なましは、機械構造用炭素鋼および機械構造用合金鋼にはよく適用される処理で、主な役割は組織の調整と軟化です。
-
2-3球状化焼なましの役割球状化焼なましは、炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKS)および軸受鋼(SUJ)には必須の熱処理です。
-
2-4応力除去焼なましの役割低温焼なましは、溶接、鋳造、冷間加工などによって生じた残留応力を除去し、軟化や焼入変形の軽減を目的として行われるもので、加熱温度はA1変態点以下です。
-
2-5焼入れと焼戻しの役割焼入れの目的は二つあり、機械構造用鋼と工具鋼とでは異なります。機械構造用鋼に対する目的は、高い強度を付与することであり、焼入れ後に施す焼戻しとの組み合わせによって、要求される機械的性質を得るための前処理として位置づけられています。
-
2-6等温熱処理の種類と役割等温変態曲線を利用した熱処理は等温熱処理とよばれ、同等の金属組織が得られる通常の熱処理よりも、短時間処理が可能なこと、熱処理にともなう変形が少ないこと、機械的性質の優れたものが得られることなど、多くの利点がある熱処理法です。
第3章 機械構造用鋼の焼入れ・焼戻し
-
3-1機械構造用鋼の種類と分類機械部品に多用されている機械構造用鋼は、機械構造用炭素鋼、機械構造用合金鋼、焼入性を保証した構造用鋼がJISに規定されています。
-
3-2熱処理条件と金属組織機械構造用鋼の持っている最高の特性を発揮させるためには、理想的には焼入れによって完全なマルテンサイト組織にすることです。
-
3-3熱処理条件と硬さの関係硬さは機械的性質を決める基本ですから、熱処理を依頼する際には、硬さ指定するのが普通です。しかも、その硬さは焼入れと焼戻しとの組み合わせで決まりますから、それらの条件設定は非常に重要です。
-
3-4熱処理条件と機械的性質の関係機械構造用鋼にて作製した機械部品に要求される特性は、引張強さやせん断強さと同時に衝撃に強いことです。これらの特性は、材質によっても異なりますが、一般には焼入れ焼戻しによって調整されています。
-
3-5硬さと機械的性質の関係前項までに記述したように、機械構造用鋼の硬さや機械的性質は焼戻温度に依存していることが明らかです。
-
3-6焼入性と合金元素の関係焼入後の硬さの値は表面からの測定値で表しますが、鋼種によっては内部硬さが全く異なることも多々あります。
-
3-7質量効果と合金元素の関係前回紹介した焼入性とは、鋼材そのものの特性ですから、JISによって試験片の寸法・形状、焼入加熱温度が規定されていますし、焼入冷却は試験片の一端からの噴射冷却で、そのときの冷却速度は無限大が前提になっています。
第4章 ステンレス鋼とその熱処理
-
4-1ステンレス鋼の種類と用途ステンレス鋼はCrを11%以上含有した鋼で、金属組織の違いによって、オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系(二相系)、フェライト系、マルテンサイト系および析出硬化系に分類されています。
-
4-2オーステナイト系ステンレス鋼の熱処理オーステナイト系ステンレス鋼は、焼入れによって硬くして、引張強さを高めることはできません。
-
4-3マルテンサイト系ステンレス鋼の熱処理マルテンサイト系ステンレス鋼は、図1に示すように焼入れによってマルテンサイト組織が得られ、低温焼戻しによって優れた耐摩耗性とじん性が付与されますから、耐食性も重視した機械構造用部品、医科用機械部品、刃物および金型などに多用されています
-
4-4析出硬化系ステンレス鋼の熱処理析出硬化系ステンレス鋼は、SUS630とSUS631の2種類がJISで規定されています。表1に示すように、両鋼種とも固溶化熱処理後(熱処理記号:S)に析出硬化熱処理を行い、所定の強度を付与して使用されます。
第5章 非鉄金属材料とその熱処理
-
5-1アルミニウム合金とその熱処理アルミニウムおよびアルミニウム合金には、展伸材と鋳物材があります。展伸材とは、圧延加工した板や条、展伸加工した棒や線のことをいいます。
-
5-2銅合金とその熱処理銅は有色金属で色合いが美しく、切削加工や塑性加工が容易で、しかも鋳造性も良好なため、鉄よりも遥かに古くから使用されています。
-
5-3チタン合金の熱処理チタンは、密度が鉄の約1/4ですから軽量金属材料として分類されており、しかも比強度が高く、耐食性も優れています。
第6章 機械部品に対する表面処理の役割
-
6-1清浄と表面処理表面処理を適用する場合、汚れが付着したままでは、密着不良になるだけでなく、正常な処理層が得られないなどの不具合を生じてしまいます。
-
6-2防錆・防食と表面処理腐食には、乾式による腐食(乾食)と湿式による腐食(湿食)とがあり、機械部品においてとくに問題になるのは後者です。
-
6-3着色と表面処理着色は、表面処理の種類によっては代表的な利用目的であり、図1に示すように、着色法には塗装、印刷およびPVDなど物理的方法、薬品による表面反応や加熱による酸化を利用する化学的方法、電気めっきや陽極酸化など電気化学的方法があります。
-
6-4摩擦摩耗特性と表面処理機械部品において、使用中に相手との摩擦をともなう箇所では、必ず摩耗が発生しますから、耐摩耗性を付与するために種々の表面硬化処理が利用されています。
-
6-5耐疲労性と表面処理疲労(疲れ)とは、物体が繰返し応力を受けた際に、その応力が物体の持つ引張強さよりも小さい応力であっても、徐々にき裂が発生・進展していくことで、最終的には破壊してしまいます。
第7章 機械部品を対象とした主な表面処理
-
7-1表面処理の種類と分類表面処理とは、製品や部品の表面を何らかの方法で処理加工することで、表1のように分類することができます。
-
7-2表面焼入れの種類と適用表面焼入れとは、鋼の変態点以上(オーステナイト領域)まで急速に加熱し、内部温度が上昇する前に急速に冷却して表面だけ硬化させるものです。
-
7-3浸炭/浸炭窒化処理の種類と適用浸炭とは、炭素含有量の少ない鋼を浸炭剤中でオーステナイト領域の高温(900℃位)に加熱し、表面から炭素(C)を拡散浸透させることです。
-
7-4窒化/軟窒化処理の種類と適用窒化処理は、表1に示すように、工業的にはガス窒化から始まり、塩浴を用いる方法やプラズマを用いる方法など多くの方法が開発され、広範囲の分野で採用されています。
-
7-5金属元素の拡散浸透処理の種類と適用金属元素の拡散浸透処理は、主に鋼を対象として耐食性や耐熱性の付加を目的として利用されています。
-
7-6電気めっきの原理と適用電気めっきとは、めっきしたい金属イオンを含む水溶液中で、めっき処理品を陰極(-極)、めっきしたい金属を陽極(+極)として電解するものです。
-
7-7無電解めっきの原理と適用無電解めっきは、電気を使わないで化学反応によって皮膜を析出させますから、化学めっきともよばれています。
-
7-8溶融めっきの原理と適用溶融めっきとは、溶融金属中に処理物を浸漬して表面に溶融金属の皮膜を形成させるものです。
-
7-9溶射の種類と適用溶射とは、燃焼炎または電気エネルギーを用いて溶射材料を加熱し、溶融またはそれに近い状態にした粒子を物体表面に吹き付けて皮膜を形成させる表面処理法です。
第8章 機械部品の損傷と調査法
-
8-1機械部品の破損の種類金属製品の損傷には、物理的因子によるものと化学的因子によるものがあります。
-
8-2機械部品の破壊に及ぼす因子金属製品の破壊に及ぼす因子としては、図1に示すように、金属製品自身の問題と使い方の問題があります。
-
8-3機械部品の熱処理欠陥熱処理欠陥には多くの種類がありますが、初期損傷として発覚することが多いので、その大部分は使用する前に露見します。
-
8-4破損品の原因調査手順破損とは物理的因子によって生じる損傷で、その現象には破壊、変形および摩耗があります。
-
8-5マクロ観察による破壊形態の確認破壊原因を特定するためには、破面を観察することは当然ですが、いきなり走査型電子顕微鏡(SEM)によってミクロ観察するのではなく、はじめにマクロ観察によって破面の状況を十分に把握しなければなりません。
-
8-6ミクロ破面の観察による破壊形態の確認破面のミクロ観察は通常走査型電子顕微鏡によって行われています。破壊には結晶粒界に沿って亀裂が進行する粒界破壊と結晶粒内を進行する粒内破壊があります。
-
8-7機械部品の破損事例(脆性破壊)脆性破壊を生じる要因としては、硬質部品におけるエッジ箇所の存在、材料不良や熱処理不良、めっき時の水素の侵入、残留応力など種々のものがあげられます。
-
8-8機械部品の破損事例(疲労破壊)疲労破壊とは、繰返し負荷される荷重によって破壊するもので、とくに機械部品には最も多く発生するものです。
-
8-9機械部品の破損事例(めっき品のトラブル)機械部品は主に耐食性を付加するために、亜鉛(Zn)めっきをはじめ種々のめっきの適用事例が多いのですが、同時にめっき品に発生する不具合も多々あります。