テスターの基礎講座
3-3 電池の電圧測定
■「1-2 テスターで何がわかるの?」では、電池が消耗していると、豆電球が明るく点灯しないことを説明しました。ところで、電池が消耗しているとはどのような状態なのでしょうか。電池は消耗すると内部抵抗が大きくなり、電気を取り出しにくくなります。すなわち、電池の寿命なのです。テスターで電池の寿命である消耗具合を知るためには、電池に並列に負荷抵抗Rをつないで電圧を測ります。負荷抵抗により、実際に電池が使われている状態にして、電流が流れているときの電池の端子電圧Vを測定するわけです。たとえば、負荷抵抗R = 10Ωで、端子電圧V = 1.20Vであれば、電流Iを120mA流したときの状態で測定していることになります。
■電池の内部に存在する電池自身の抵抗を、内部抵抗rと呼びます。内部抵抗は、電池を使えば使うほど大きくなります。電池を実際に使っているときには、この内部抵抗による電圧降下分低下した電圧になっているわけです。たとえば、起電力E = 1.50Vで内部抵抗r = 2.5Ωの電池に、負荷抵抗R = 10Ωを付けて測定した場合、電流I = E / (r + R) = 1.50[V] / (2.5[Ω] + 10[Ω]) = 120[mA]となり、電池の端子電圧V = E - rI = 1.50[V] - 2.5[Ω]×120[mA] = 1.20[V]です。しかし、電池が消耗し内部抵抗が大きくても、負荷をかけずに電流が流れていない状態では、内部抵抗による電圧降下が無いので、テスターで電圧を測定しても電池の消耗具合はわかりません。
■ところで、「2-7 アナログ向きの使い方」と「2-8 デジタル向きの使い方」で解説したテスターの内部抵抗を覚えていますか。テスターは測定に影響を受けないように、内部抵抗を大きくしています。sanwaのアナログテスターCX506aの仕様では、交流電圧3/12/30/120/300/750Vレンジで内部抵抗は8kΩ/V、デジタルテスターPC710の仕様では、入力抵抗は10MΩです。たとえば、無負荷でCX506aの交流電圧3Vレンジを使って測定した場合、電流I = E / (r + R) = 1.50[V] / (2.5[Ω] + 24[kΩ]) = 624[μA]となり、電池の端子電圧V = E - rI = 1.50[V] - 2.5[Ω]×624[μA] = 1.50[V]です。
■各種電池の公称電圧です。電池を直列接続したときには、電圧が接続数n倍になります。また、並列接続したときには、電圧は変わりません。テスターの測定レンジを設定する目安にしてください。
●一次電池
| マンガン乾電池 | 1.5V |
|---|---|
| ふっ化黒鉛リチウム一次電池 | 3.0V |
| 二酸化マンガンリチウム一次電池 | 3.0V |
| 塩化チオニルリチウム一次電池 | 3.6V |
| 二硫化鉄リチウム一次電池 | 1.5V |
| アルカリマンガン電池 | 1.5V |
| 空気亜鉛電池 | 1.4V |
| 酸化銀電池 | 1.55V |
●二次電池
| ニッケル水素電池 | 1.2V |
|---|---|
| ニッケルカドミウム電池 | 1.2V |
| リチウムイオン二次電池 | 3.7V |
| 鉛蓄電池 | 2.0V |
■電池の使用時間と電圧の時間変化は電池の消耗特性であり、そのグラフは「放電カーブ」と呼ばれています。一次電池の代表でもあるマンガン電池やアルカリ電池は、時間の経過とともに電圧降下が始まります。すなわち、内部抵抗は、時間とともに大きくなります。一方、二次電池のニッケルカドミウム電池やニッケル水素電池の放電カーブは、長時間電圧が一定ですが、突然電圧降下が始まる特徴があります。すなわち、内部抵抗がほとんど変わらず小さい値を持続するので、大きい電流が得られます。しかし、突然使えなくなるのです。
【参考文献】
内田 裕之、小暮 裕明 共著『みんなのテスターマスターブック』オーム社、2015年11月20日(第1版第2刷)
三和電気計器『CX506a MULTITESTER 取扱説明書』(13-1405 2040 2040)
三和電気計器『PC710 DIGITAL MULTIMETER 取扱説明書』(04-1405 5008 6010)
『テスターの基礎講座』の目次
第1章 テスターの概要
-
1-1テスターとは何をするもの?多くの人は、テスターと言われると、店頭などで化粧品の特長や使用性を体感するためのお試し用店頭見本や、コンピューターのソフトウェアなどを動作検証する人を思い浮かべるのではないでしょうか。
-
1-2テスターで何がわかるの?テスターで測れる基本的な値は、抵抗(導通)、電圧と電流です。いったい、それらを測定して、電気・電子回路の何がわかるのでしょうか。
-
1-3テスターの種類テスターには、どのようなものがあり、何が測れるのでしょうか。まず、表示方式の違いでは、アナログメーターで表示するアナログテスターと液晶画面(LCD)で表示するデジタルテスターがあります。
-
1-4アナログテスターの仕組みと構造アナログテスターは、測定値を「アナログメーター」で表示します。じつは、このアナログメーターが「直流電流計」そのものなのです。
-
1-5デジタルテスターの仕組みと構造デジタルテスターは、測定値を「液晶ディスプレイ(LCD)」などに表示します。アナログテスターは「直流電流計」でしたが、デジタルテスターは「デジタル直流電圧計」なのです。
第2章 テスターの使い方
-
2-1テスター各部の名称と役割スマートフォンなどは、説明書を読まなくとも操作ができます。それは、スマートフォンで何をするのかが、解っているからできることです。
-
2-2テスト棒の使い方アナログテスターもデジタルテスターも、赤と黒のテスト棒をテスター本体の測定端子に差し込み使用します。
-
2-3テスターの測定値の読み方アナログテスターでは、測定の前に零位調整とゼロオーム調整が必要なことは理解いただけたかと思います。
-
2-4抵抗(導通)の測り方アナログテスターで導通検査や抵抗測定を行う場合には、スポーツと同じようにウォーミングアップ(準備体操)が必要となります。
-
2-5電圧の測り方アナログテスターで電圧測定を行う場合には、前節の導通検査や抵抗測定とは異なりウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-6電流の測り方アナログテスターで電流測定を行う場合には、前節の電圧測定と同様ウォーミングアップ(準備体操)は必要ありません。
-
2-7アナログ向きの使い方デジタルテスターは、測定モードによりテスト棒を当てたときに数字が細かく変化します。そのため、安定した表示に定まるまで少し時間がかかります。
-
2-8デジタル向きの使い方デジタルテスターで測定を行う場合に、アナログテスターようなウォーミングアップ(零位調整やゼロオーム調整)は必要ありません。
-
2-9機種によって違う測定機能これまでは、テスターの基本機能である電圧・電流・抵抗の測定について、テスターの仕組みと構造を交えて解説してきました。
-
2-10テスターでやってはいけないことアナログテスターとデジタルテスターに共通する最大の御法度は、ファンクションを電流測定モードにして電圧を測ることです。
第3章 テスターの測定方法
-
3-1導通の測定デジタルテスターには、導通検査ファンクションを持っているものが多くあります。
-
3-2人体の抵抗測定人体の抵抗を測ってみたことはありますか。
-
3-3電池の電圧測定「1-2 テスターで何がわかるの?」では、電池が消耗していると、豆電球が明るく点灯しないことを説明しました。
-
3-4家庭用電源の電圧測定家庭用コンセントに供給されている電気は、交流電圧100Vの電源です。
-
3-5カーバッテリーの電圧測定電気自動車やハイブリッドカーなど、車の進化とともにカーバッテリーも大きく進化を遂げています。バッテリーはエンジンの始動など、ランプ系(ヘッドライト、ブレーキランプなど)、電装系(パワーウインドウ、ワイパー、カーオーディオやカーナビなど)に電力供給をしています。
-
3-6抵抗器の測定電子部品である抵抗器には色々な種類があります。
-
3-7コンデンサーの測定日本ではコンデンサー、欧米ではキャパシターと呼ばれている電気を充放電する電子部品で、色々な種類があります。
-
3-8コイル・トランスの測定コイルはインダクターとも呼ばれ、線材をらせん状にクルクルと巻いた構造をしています。
-
3-9ダイオードの測定ダイオードを測定するためには、その特性を知っておく必要があります。
-
3-10バイポーラトランジスターの測定最近の電子機器には、トランジスター等を内部に形成したICなどのモジュールが多く搭載され、3本足のトランジスターは見かけなくなりました。
-
3-11電界効果トランジスターの測定「3-10 バイポーラトランジスターの測定」では、動作に関わるキャリアが2種類あるバイポーラトランジスターをご紹介しました。
第4章 テスターの活用法
-
4-1ケーブルの断線チェックケーブルには、電源ケーブル、ステレオミニプラグケーブル、USBケーブルなど多くの種類があります。
-
4-2電池ボックスのチェック電子機器には電源が必要不可欠ですので、色々な電池が使われています。
-
4-3ACアダプターのチェックACアダプターのチェックをする場合には、短絡することもあるため、ケーブルを前後左右に折り曲げることをお勧めしません。
-
4-4USB機器のチェックUSBは、ユニバーサル・シリアル・バス(Universal Serial Bus)の略称で、コンピューターに周辺機器を接続するためのシリアルバス規格の一つです。
-
4-5スピーカーとイヤホンのチェックスマートフォンやパソコン、テレビやオーディオ機器の音の出口として、スピーカーやヘッドフォン、イヤホンなどがあります。ラジオを聞くにも欠かせない、音の出口となる部品の一つです。
-
4-6オーディオアンプのチェック電子工作には欠かせない、あると便利なのがオーディオアンプです。
-
4-7一石低周波増幅回路のチェックラジオは方式にもよりますが、同調・高周波増幅・中間周波増幅・検波・低周波増幅・周波数変換・局部発振など、高周波から低周波までの多くの回路から構成されており、チェックするにはそれなりの知識と経験が必要です。
-
4-8さらにテスターを活用する方法(LEDチェッカー)LEDは色々なところに利用されていて、もはや生活には無くてはならない電子部品のひとつです。
-
4-9さらにテスターを活用する方法(磁気チェッカー)磁石は身近にあり多くの電子機器にも利用されています。
第5章 使用上の注意点、トラブル対応
-
5-1初心者が扱うと危険な測定大切なテスターを壊す最大の原因は、直流電流測定モードで電圧を測ってしまうトラブルです。
-
5-2テスターの故障確認方法テスターも電子機器ですので、使用していると「測定値がおかしい」、「指針が振れない」、「電源が入らない」などの故障をすることが当然あります。
-
5-3テスターとオームの法則「オームの法則」とは、電圧(V)[V] = 電流(I)[A]×抵抗(R)[Ω]の関係式です。
-
5-4テスターの保守方法テスターは測定器ですので、安全と確度の維持のために1年に1回以上は、保守と校正の点検を行うことをお勧めします。
-
5-5テスターの管理方法テスターは、測定に使っているとパネルやケースがどうしても汚れてきます。その汚れを落とそうと、シンナーやアルコール等で拭くことはしないでください。