農業機械の口コミ満足度ランキング

「農業機械」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2019-07-01
用途:
草刈り
対象商品:
35206632

充分使えます。ある程度使うとみるみるチップはなくなっていきます。
前回注文時配送時に箱の中で動いて当たって、チップ二本飛んでました。

5人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

2024-07-09
用途:
除草剤散布
対象商品:
61084397

耕作放棄地の除草には、エンジン付きの背負い動噴を使っていますが、自宅裏庭の除草は、この商品と同じ仕組みの4L蓄圧式をずっと使っていました。
ただ、4L用に4Lの薬剤を入れて散布すると、タンク内の空気溜まりが少ないため、蓄圧するためのピストン押し下げ作業がすぐに発生するし、散布途中でも何度か発生します。
タンクの総体積は、2Lのペットボトル2本分強ですので噴出圧力の低下も早いのは仕方なく、それじゃぁ、4Lを散布するのに7Lタンクを使えば7分の3以上の蓄圧スベースが最初から確保でき、そのほうが少しは良いだろうと7Lを購入し、さっそく4Lの薬剤を散布しました。結果、思った以上に最初の蓄圧で長い間、安定して噴霧作業が確保でき、散布作業の効率が良くなりました、それと4Lタイプより、蓄圧作業が高い位置で行えるので腰をかがめる体勢もきつくなくなり、蓄圧作業が楽になりました。

12人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2021-12-04
用途:
笹竹刈払作業用
対象商品:
19434975

26ccクラスで背の高いネザサの藪は二段刈りをしていますが、腰高の薙ぎ刈りでも稈をはじくことなく良く食いついて切れます。直径15mmクラスのメダケの藪も二段刈りを行いますが、楽に刈り進むことができました。マダケの5cmクラスはさすがに抵抗がありますが、一回で切ることができました。笹竹に使用では6時間くらいで刃の研ぎをしないといけないかな、くらいです。3回研いで20時間以上使用できればコスパ良好です。

6人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2020-06-18
用途:
スパイダーモアのナイフ駆動用に

耐久性は20町分くらいの圃場畔を刈り上げてやっと亀裂が入ってくるといった感じです。
生えてる草の種類によっても耐久性は変わると思いますが、自分的にはメンテナンスも含めて分解するので、このくらいがベストです。
お値段も、単品のみで購入しなければ、他社よりもかなりお得だと思います。
商品としても優秀だと思います。

2人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

2025-08-14
用途:
コンバインのベルト交換

コンバインにはオレンジ一択です スタンダートなんか使ったら10分でベルト切れます レッドでも持ちませんでしたので コンバインには オレンジです
オレンジならベルトを滑らせない限り問題ないです
特に負荷を掛けて高速で刈り取りする方は絶対このベルトです。

5人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

2023-11-09
用途:
ハイパワー草刈機に

40ccの草刈機を使っていますが、2本だしのナイロンヘッドではコードがすぐ切れてしまうので、全開で使うことができませんでしたが、4ウイングスに3mm以上のコードを巻くことにより全開で使うことが可能になりました。
また、コードの減り方も2本だしに比べ3倍以上長持ちしますし粉砕もハンマーナイフ並に細かくなります。
太いコードを4本出しで使用するには30cc以上の排気量が必要です。それ以下の機種は大人しく2本出しで使用するか、2mm前後の細めのコードを刈巾35cm以下で使ってみることをお勧めします。

4人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

2023-05-22
用途:
山善の草刈りバリカンの改良に使用、
対象商品:
39631717

スライダーがないと重いし刈り払いが安定しない、山善が標準装備にすると本体がもっと売れるのでは、と感じた

1人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2023-04-14
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
68444521

間違いない商品です。オレンジのベルトとは全く耐久性が違うので、ハードな使い方をする乗用草刈機には必須です

3人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

2023-10-23
用途:
ホンダ除雪機(HS760)のオーガ駆動ベルト交換
対象商品:
39903787

ホンダ除雪機のオーガ駆動用に購入しました。機体は約20年前の機種なので、もともとついていたベルトはボロボロ状態なのではと思っていましたが、予想に反してまだまだ使用可能な状態でした、やはりバンドー製のベルトは寿命が長いですね・・・驚
念のため新品と交換しましたが次回の交換は10年後ぐらいかもしれませんね・・・笑
ちなみに、走行用のベルトは皮一枚でつながっており走行不能になりかねない状況でしたので同時に交換しました。2本購入してもディーラーで購入するより安いので大変助かりました。
もちろん、リピート予定です。

2人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

株式会社鵜飼建設 様2026-01-20
用途:
バラの選定

注文から発送が早く、製品も作業性が良く満足な商品でした。