切削工具の口コミ満足度ランキング

「切削工具」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2020-01-23
用途:
鉄やステンレスやアルミに穴を開ける
対象商品:
27913473

切れ味がメーカー品とさほど違うこともなく、耐久性は使い方によって大きく違うと思うので、気になるほど早く寿命が来ることはないようです。そもそもドリルは完全な消耗品ですから、この価格を考えると、気軽に新品にすればいいだけのことで、いいかんじだと思います。

2人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

2024-07-31
用途:
現場での各種穴あけ作業
対象商品:
58095136

セット品のドリルの刃が折れてしまったときにこれで補充しています。セット品の物より品質が良い様に感じます。

1人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2024-08-10
用途:
M16タップ切り
対象商品:
58095048

M16の割と大きめのタップを切るのに購入しました。メーカー製と全然そん色なく使えます。こういうものはモノタロウブランドで節約するのは得策だと思います。

2人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2021-04-01
用途:
キャラメルの固定。

SuSの下穴3.5。鉄の下穴3.4にて仕様しています。
現在80ヶ所タップを切っていますが、今の所問題は出ていません。
仕様目的は製品に必要な配線、配管を固定する為のマウントのタップに仕様しています。

2人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

2025-04-02
用途:
トタン屋根の穴あけ

DIYでの使用ですが、よく切れてあっという間に穴を拡大できます。耐久性は不明ですがまだまだいける気がします

3人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

有限会社佐野工機 様2021-11-08
用途:
穴あけ用、下穴として使用
対象商品:
73386556

個別のケース入りで納品されてますが、費用面改善と、保管面の改善から、硬化プラスチック製の個別ケースは不要かと思います。
その分、ユーザーへの価格還元か、メーカーへの原価率改善にして双方WIN/WINがいいと思います。
個別ケースは、もったいないです。

4人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

2025-07-25
用途:
ステンレス304材の加工

ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。

3人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2015-05-13
用途:
plasticそんの他の切断。

私の意見は焼き入れがおかしく思う!ハイス鋼を使うにしては刃が弱い!塗装は。
異常に強いが意味が無い!そんな物はモーターオイルに漬け込めば良い!
しかし樹を切り。plasticを切ったダケデ切れなく成った!
本来ハイス鋼は。触るだけで。キレる刃付けをして良いし。回りの焼きなましが足りないから。
ハイス鋼の金属を切る性能が出ない。なんと。Zソーよりも先に切れなく成った!
Zソーよりも切れると言う人は。ハイス鋼を知らない人だと思う!
ハイス鋼は錆びやすいだけで。安く!金属を切る金属だ!あんな塗装は切れなくするし子供だましだ!本来タービン油のモーターオイルに勝てる油は無い!
並ばモーターオイルに浸けて売ってもダントツに性能がよければ。プロは買う!使う前に拭けば良いだけだ!
ハイス鋼としての性能がでて居ない。アマチユアは離れるのが速い!
もっと性能に特化しろ!。ノコを錆びさせるやつは素人だ!

4人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

2021-04-03
用途:
DIYでの金属プレートや支柱へのビス穴開け等
対象商品:
68712078

今までは100均やホームセンタで金属加工用の物を購入していたが
仕様に際し、アルミでさえ穴あけに時間を要し、途中で先端が切り込めず
折れたりもしていた。
でも本品は、ステンレス鋼の素材でも短時間ですっと穴けが出来るようになり、
時間も1/10程度に短縮でき、電動工具の負荷も軽減されたと思います。
購入して正解でした。

3人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

2023-08-09
用途:
鋼材の穴あけ
対象商品:
44606013

よく切れて大変満足です。9mmの軟鋼板でもこまめに切り屑を掃除しながら使用すれば開けられます。刃がすぐにダメになる人は強く押さえ付け過ぎですね。

6人が参考にしています