メカニカル部品の口コミ満足度ランキング

「メカニカル部品」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2020-04-23
用途:
スクーターのメンテナンス
対象商品:
00331922

アドレスV125Gのフロントホイール交換に使用した。
純正は片側が解放式だが中でグリス供給している訳でもなく問題なく使用できた。

3人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

黒岩さん家 様2018-11-11
用途:
コンバインの走行装置の修理
対象商品:
35095986

NTN/NSK/ナチ/モノタロウ/大阪魂のブランドをすべて購入使用を
しています。どれを使っても、取り付ける時の作業性はすべて同じです
すべてのブランドについて言えばたまにグリスの封入量が少ない物が
有る。グリス/オイルを給油できる機械はいいでしょうが、出来ない
機械は短命部品と成ります、そこでシールを痛めないように外しグリス
を給油してください。無給油でもこの作業をした機械は交換時間が長く成ると思います

2人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2023-07-10
用途:
製品の製作
対象商品:
38447507

大きめのサイズも各種そろっていて、素晴らしいです。インチサイズはミリ寸法も併記していただけますと、希望サイズが探しやすいと思います。

2人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2020-03-11
用途:
ホームベーカリーのベルト交換
対象商品:
32988715

BONABONA BK-B36-WH ホームベーカリーを使っていたら突然、羽根が回らず生地を捏ねることが出来なくなった。分解してみるとベルトが経年劣化で切れていた。メーカーに問い合わせたが古い機種だった為、部品が無いとの事で、こちらで購入。長さもピッタリでパンも焼けるように復活し大変助かりました。予備で再度購入しようか検討してます。

8人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

有限会社平山加工 様2015-04-15
用途:
コンプレッサーに
対象商品:
00277112

5.5kwコンプレッサーのベルトが切れましたので2本購入取り付けました。
安くて良いのですが、どの位持つか楽しみです。

2人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

2016-12-06
用途:
戦前のオートバイ復元・(ギヤーボックスの外)
対象商品:
35628792

商品自体に何の問題もありませんが
発送梱包などは、レターパックや他の方法の検討をしていただきたい。
これ一個が大きな箱に入って来るので無駄な気がする。

2人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

佐藤商店 様2026-01-11
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
12497041

コストカットで安く直せました。商品も問題なく装着できました。


8

ピックアップレビュー

2020-01-18
用途:
シロカのホームベーカリーの修理
対象商品:
32990982

シロカ(SHB-612)のホームベーカリーのベルトが切れたため、購入しました。
こちらのレビューには、当方のモデルとは、異なるものが投稿されてましたが、
思い切ってポッチりました。結果、残念ながら見事に適合しませんでした。
しかし、商品は大変良いものでしたので、満足の評価とさせて頂きました。
当方のホームベーカリーには、100S3M525がマッチしました。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。


9

ピックアップレビュー

2021-11-03
用途:
タダノの小型移動式クレーンのフックブロックのシーブのベアリング
対象商品:
00332446

フックブロックのシーブにガタとサビがあることを発見し、交換しました。
大変スムーズに動くようになりました。

1人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

2015-08-06
用途:
クーラー室外機のファン軸受交換に使用
対象商品:
08250243

17年前に購入したクーラーの室外機ファンモーターが回らず。
メーカーに室外機修理を依頼したが
年式が古くパーツ(ファン)が入手不能。修理不可とのこと。
やむを得ずファンモーターを分解、回転子の軸受不良と判明。
シンガポール製のベアリングであった。
ベアリングの玉が割れ軸がブレて回転するため負荷がかかりモーターが回転できない。
幸いコイルは焼損していなかったので日本製ベアリングに交換。
修理完了。ファン回転も滑らかで音も静か。性能グッド。
現在クーラーも正常に動作するようになり快適に過ごしている。

5人が参考にしています