スプレー・オイル・グリスの口コミ満足度ランキング

「スプレー・オイル・グリス」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2022-07-05
用途:
自動車せいび等
対象商品:
36557647

商品については毎度使わせて頂き大変満足しています。しかし今回、最新の案内メールのキャンペーンコードが使えず、急ぎのため注文しました。が、しかし後にチラシを確認したところ間違いでした。700円も違い、非常に残念です。キャンペーンコードの確認方法を教えてください。

34人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

2022-09-08
用途:
器具の潤滑
対象商品:
60766222

あまり油でべた付かせたくない箇所の潤滑に使用しております。
安価ということもあり、使用頻度が高いです。
ひとつだけ難点を言えば、同じくモノタロウさんの潤滑スプレーとグリーススプレーも使用しておりますが、缶のデザインがブランドカラーに統一された事で、パッと見で違いが分かり難くなったことです。
コストの問題もあるでしょうが、一目で違いが分かるようなデザインの特徴が欲しいです。

16人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2023-03-21
用途:
ゴム・プラスチック製品には使用不可
対象商品:
26243499

セロハンテープで張り付けたノズルは行方不明になりやすいし
ノズルをつけたまま保管だと邪魔になる。
本品は格納式で扱いやすい易く収納もスマート。秀逸だ。
なお、本品の注意書きには「ゴム・プラスチック製品および塗装面には使用不可」の旨
書かれている。
「モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い」の説明に共通しているのだが
「ゴム・プラスチック」に使用可能かどうか説明書きが欲しいところ。
これでパーツクリーナーの選択を迷っている購入者は多いと思う。

17人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2023-07-10
用途:
ゴム・プラスチック製品、塗装面には使えません。
対象商品:
62278589

中速乾はグリスがべっとりついた部品の洗浄に使っています。
仕上げに速乾のパーツクリーナーを使えば乾きも早いです。
注意書きには「ゴム・プラスチック製品および塗装面にはかからないように」
と書いてありました。
ゴム・プラスチックに使用できるかどうかは販売時に記載したほうが良いかと。
これで選択に困ってる人は多いと思う。

6人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

2025-12-09
用途:
汚れが特に酷い部分に。バイク整備

赤白の増量ブレーキ&パーツクリーナーとの比較です。
構造的な使い勝手は同様です。噴射は少し穏やかな音がしますね。
肝心な洗浄力ですが、噴射洗浄だとあまり変わりません。この使い方は勿体ない気がします。
しかしウエスで拭くと、3倍近く楽に落とせます。値段も3倍ほどなので相応の性能を有していますね。
油ぎっとり、泥も混じったりしている場所の素早い拭き取り洗浄のためにストックしておくと役に立つと思います。まずは1本試してくださいませ。

6人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

2019-02-19
用途:
革靴とワイシャツの襟に
対象商品:
69371706

仕様に明記はされていないが、材質の「ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物」はフッ素樹脂のため、革靴にも使えるフッ素系撥水スプレーだと思われます。
革靴には通常のブラッシング、クリームメンテナンス後に塗布しています。
クリームの塗膜の上ですから、あくまで捨て剤としてなので、使用に応じて再塗布しています。
通常の革には良い感じで塗布されますが、ガラスレザー面にはムラっ気が出ますが、これは説明に「光沢のある皮革製品」には使うな、と記載があります。
ワイシャツの新品購入時と洗濯後に襟と袖口、脇の下にスプレーし、黄ばみ防止にしています。
少し感じたのは、内圧低めのノズル口径大きめな感じで、噴霧は微細ではなく水滴に近い感じで噴射されるため、塗布時にかなり濡れた感じになることです。
これはあまりに霧状だと吸い込んで呼吸困難となる危険性に対するチューニングだと思われます。
あとは内容液が残らず最後まで使い切れるかどうかです。

7人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

2022-05-12
用途:
建機の整備
対象商品:
73168604

コスパに優れており、性能は申し分ありません。
がしかし、グリーススプレー、シリコンスプレーも同じような缶のデザインのため、文字を読まないと中身の判別がつきません。(老眼にはなおきついw)
コスパの追求でいたしかたないのでしょうが、せめて色分していただきたい。
昔のデザインだとひとめで区別ついてよかったのですけど・・・

13人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2020-07-08
用途:
洗車等
対象商品:
57839013

安いので、ついたくさん買ってしまうところがマイナス笑
キャップが全閉出来るので、不意に漏れたりしないのが良い。
洗剤を入れてスプレーしたところ、かなり細かいミストとなるようです。
>注意
>※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場
>合がありますが、使用上問題ありません。
この価格で検品しているのがすごい。

6人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

木永農産 様2021-06-12
用途:
農機のメンテ全般に使用、特にコンバインの清掃格納時には必需品となっています、刈刃やフイードチエーン防錆これがお勧め。
対象商品:
18466972

以前からお世話になっている商品ですが、缶のデザインがモノタロウをイメージさせ好感度UP!(^^)
ただ、惜しむらくは油系もシリコンもモリブも同じ赤白缶、 せめて文字色なり缶の下部に識別色を入れるとかの改良を望みます。

9人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

2022-09-07
用途:
オイル交換
対象商品:
63405353

フィラー遠目の車は、とても便利。
ノズルに残るオイルが、長いので多めになるのが欠点。
ノズルがちょっと固めで、固定できないのが不便。
説明にメモリが刻まれている事が書かれていないのが不親切。
200、400、600、800、1000mlあり。

4人が参考にしています