その他の口コミ満足度ランキング
「その他」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 自動車せいび等
- 対象商品:
- 36557647
商品については毎度使わせて頂き大変満足しています。しかし今回、最新の案内メールのキャンペーンコードが使えず、急ぎのため注文しました。が、しかし後にチラシを確認したところ間違いでした。700円も違い、非常に残念です。キャンペーンコードの確認方法を教えてください。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 事務作業
- 対象商品:
- 36209997
12月に入って早々に毎日確認していたら「販売中止」になっていて2026年はダメなのかと落ち込みましたが、翌日再度確認したら再開されていました。何はともあれ長年共にしてきたカレンダーなので入手出来てうれしいです。2026年は以前のサイズに戻りましたね。コンパクトで使いやすいです。ありがとうございました。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 今年に入って買ってよかったものNO.1
- 対象商品:
- 20107815
カー用品店で買った市販品に万単位のお金をかけても取れなかった愛車のウロコ。ダメ元で買ったこの商品に100均で購入した手芸用のフェルトを5×5センチ四方に切って3分ほどゴシゴシ。恐る恐る水をかけてみると・・・。ねぇ、今までの苦労と散財は何だったの?ねぇ教えて!と叫びたくなるほどスッキリくっきりな新車以上のクリアな窓に!小学生の息子と涙を流して喜び、その日は家族全員でスシローへ行ってきました。嘘だと思うなら私のとこへ見にいらしてくださいw 自信を持ってお勧めします。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 伸縮包帯止めに使用
- 対象商品:
- 22567152
少々変わった目的に使用しています。私、身体障害があり義足を着用する際に、伸縮性の包帯で
保護します。包帯を巻きなおすことも多く通常のサージカルテープは粘着力が強く、生地に糊が残り包帯が劣化してしまいますので思い付きで試用したどころ上々でした。包帯の上に専用ソックスを使用すると捲れを防ぎはがれません。糊も残らずコスパもupしました。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 修理作業時の保護に
- 対象商品:
- 26921843
モノタロウマスキングテープは、何種類かあるようで
このテープにずっと気がついていませんでした。
他と違い厚みがあり、基材が少し硬くしっかりしています。
よって曲線には向きません。
これはまた他とは違いすごく良いです。
特に研磨の際の保護に使っているので、リピート確定です。
せっかく良い商品なので、
モノタロウさんとしてこのテープは他とどのように差別化して
販売しているのか、しっかり明記された方が良いと思います。
テープ芯内径が39mmあり、少し大きい。
この規格のテープカッターはあるのかな?
幅40をよく使うので、今後増えたら嬉しい。
60以上の幅もラインナップして欲しい
とにかく気に入りました。
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 59716964
ネジシャックルとシャコ万力と接着剤を一緒に頼んだら、シャコ万力のハンドル部分が接着剤に刺さり、箱の中で仲良く接着されていました。とても接着力がある商品です。もし注文される方は、単品で頼まれるのをお勧めします。
この度は大変申し訳ございませんでした。
商品の破損に当たりますので返品もしくは交換させて頂きます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
ピックアップレビュー
- 用途:
- ステンレスとステンレスの接着とかコーキングの必要な接着等に使用
- 対象商品:
- 27405708
ブラックは経年劣化に非常に強い。使用条件に注意して使うと、セメダインのスーパーXと同等またはそれ以上の耐久性があると思います。作業後はみ出た部分や手に付いた汚れは、アルコールで拭き取ると容易に落ちます。使用後そのままチューブに空気が入ったままキャップをして置いておくと出口部分の接着剤が固まり易いので、使用後はキャップ側を上にして立てて保管、翌日キャップを開けてチューブに入っていた空気を抜いてキャップを締めてやると出口の凝固が抑えられます。また、キャップ内側の凝固したものはマメに取り除いてやると、気密が良い様で長期保管に耐えます。(使用後のチューブの出口部分のメンテが良いと6年位経っても残りがまだ使えます。)
ピックアップレビュー
- 用途:
- 会社敷地内の排水
- 対象商品:
- 75351606
強度も十分にあるのにも関わらず値段が安く、購入したばかりですが次回もリピート購入を検討しております。
良い品物をありがとうございました。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 塩ビ板などの壁への貼り付け
- 対象商品:
- 19016165
1.塗装したコンクリート壁へ塩ビ板を貼り付けました。ネジ止めや接着剤が使えないため、本テープを用いました。
・塩ビ板への粘着力は強力です。力を掛けた状態でも徐々に剥がれてくることはないようです(チクソ性が高い)。
・一方、壁(アクリル系塗料による塗装面)への粘着力はそれほどでもなく、チクソ性も低いようで、力を掛けた状態で時間が経つととこちら側が剥がれます。あまり力がかかっていなければ大丈夫なようです。
・また、テープの厚みが薄いので、凹凸があると粘着力は弱くなります。
2.ガラス面への貼り付けも上記塗装面と同様の感じです。
3.0.2tアルミ板を上記の壁やガラス面に貼り付けてみました。
・アルミ面への粘着力や時間経過後の剥がれにくさは、光沢面は上記の壁やガラス面よりやや強いか同程度のようです。非光沢面は光沢面より弱いようです。
4.なお、製品説明欄には「記載の用途以外で使用しないでください。」とありますが、確かに、粘着力やチクソ性は、プラスチックとそれ以外で大きな差があるようです。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 管理機(ヤンマーmt30DX)耕運軸オイルシール交換
- 対象商品:
- 00295085
昨日 オイルシール左右交換しました。バッチリオイル漏れ止まりました。倉庫へ行ってみたら、管理機の下にオイルが溜まっていました、右側だけでしたが、多分右側だけ交換しても長くない内に左も漏れるだろうと思い両方交換しました。念のため本日の朝状況確認したら、オイル漏れが一滴も無い状況→日本メーカーのオイルシールは良いと感じました。純正品は直ぐに手に入らなかったし、2個で約4千円します。このオイルシールは、2個で約500円でした。DIYする人へはお薦めです。