自動車補修部品の口コミ満足度ランキング
「自動車補修部品」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 乗用車のオイル交換に伴う付帯作業
- 対象商品:
- 37569402
当方、業者です。純正同等品として使うのはちょっと・・・と云う意見がありましたのでレポートさせていただきました。おっしゃるとおり、品質を重要視するのはコストダウンと共に我々業者の責任です、お客様には判断できない部分なのでなおさらです。試験場などでのデーターがあるわけではありませんが、昨年訴求の為にカットモデルを作りました。目視ではありますが、ろ紙の枚数が少なかったり粗い事も無く純正より劣るような部分は無いように思います。長年、利用させていただいていますがトラブルもなく高品質で良い商品と思います。MonotaROさんの方で比較データなどがございましたら、開示していただけると安くても品質が良いものだと安心していただけるかと思いますが、いかがでしょうか。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 23983254
新パッケージになっても商品の満足は高いです。
コスパは良いと思います。
星5評価にしていますが、新パッケージは過剰梱包すぎ(?)な気がします。
箱は大きいし開封しにくいです。
さらにビニールパックされているのは好感がもてますが、ハサミがないと切りにくいです。
もっと梱包を簡素化して低価格にしてもらえると助かります。
重ねて言いますが、ワイパーそのものは良い商品だと思います。
ピックアップレビュー
- 用途:
- ガタつきが出だしたら。
- 対象商品:
- 48667946
先ずは,,,ごめんなさい。安かろう悪かろう..で購入しました。これ最高です。先日、やっと雨が降り ワイパーON ???し..静すぎる?そこで今度は、高速で動かしてみました やはり静かです 今まで、ホームセンターで、1本800円前後のを取り付けてましたが 最初からガタつきがあり前回も前々回もガタつきばかり 失礼ですが今回!全く期待してませんでした。安かろう悪かろうは
訂正いたします。では1本800円前後のグラファイトワイパーは何だったのでしょう?
モノタロウ様 利益は取れてますか?
本当に雨の運転は苦痛でした今までガタガタガタガタ
これから雨の運転が快適です 有難うございました。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 整備の時
- 対象商品:
- 40925227
モノタロウのPB商品は、もっと適合情報を出してもらえると売れると思います。
探して探して適合確認を自分でやって、やっとたどりつくので、すんなりわかればもっと良いと思います。物は良いのに、もったいない。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ピックアップレビュー
- 用途:
- DA16Tキャリイ、軽トラ定期交換部品
- 対象商品:
- 26776060
ほこりの多い所で作業するDA16Tキャリイの軽トラは1年で体感できるぐらいエアコンの風量が落ちるので、定期交換しています。有名メーカー製のエアコンフィルターよりジャストフィットしてこれは当たりの商品だと思います。
一瞬間違えたかなと思うぐらいピッタリサイズで、ほこりを完全にシャットアウトします。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 日産車のエンジンドレン
- 対象商品:
- 10264371
日産の金属がつぶれるタイプのドレンパッキンは純正だと高いのですがこれは助かります。今後はコストを気にせず毎回交換できそうです。
ピックアップレビュー
- 用途:
- ブレーキオーバーホール
装着した時は、ブレーキもしっかり効き、特に問題無しでした。
購入から3年後、点検したらブレーキの引き摺りの症状が出ていたので、当初はキャリパーを疑って念入りにメンテナンスをしましたが、症状が変わらず、最終的にブレーキパットとキャリパーが当たる部分の塗装に弾力性が有り、それが原因でブレーキの引き摺りが発生していると断定し、塗装を紙ヤスリで剥がしたところ、引き摺りが改善しました。
ブレーキオイルが付着した訳ではありませんが、経年劣化で塗装に弾力性が出てしまい、ピストンが正常に戻っても、塗装の厚み分パットを押し戻していた様です。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 自車のワイパーゴム交換
- 対象商品:
- 09889162
安い支那製の物を使ってしましたが、新品でも拭きムラが多く全く使い物になりませんでした。
この商品は、あまりにも拭きムラが無く完璧な商品です。
ちなみに、私の自車のサイズのソフト99製のワイパーは”NWB”と印字されていました。
結局OEMなんですね。
値段が安く、こちらの商品はお勧めです。
ワイパーは安全にかかわる大事な商品ですので、今後も品質の確かな日本製(この商品)を選びます。
ピックアップレビュー
- 用途:
- HA22Sアルトワークスで交換
- 対象商品:
- 04032500
今までは通常形状のブーツを使用してきましたが、3.4年くらいで切れてきていたため、試しにこちらの製品を購入しました。固定方法がスズキのリングタイプでしたのでジャバラ部分が引っかかるのではないかと思って作業しましたが意外にも通常形状と変わらない程度でリングの装着が出来ました。長持ちしてくれる事を期待しています。
ピックアップレビュー
- 用途:
- 撥水処理ウインドウに最適
何度も使用しているけれど効果は200%の実力。長くは1年以上交換していないものもあるくらい。