自転車用品の口コミ満足度ランキング

「自転車用品」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

ちっぷ自転車 様2021-07-07
用途:
修理依頼用ストック
対象商品:
40559759

自転車整備士をしています。
月に100本タイヤチューブ交換する時期もあるので仕入れが安くて大変助かってます。
IRC、パナ、コンパス、シンコー、ハクバ、duroを仕入れています。
ハクバは見た目も厚みも充分満足できます、しかもチューブに1.2mm厚を採用しているので相対価格で日本メーカーを凌ぎます。
コンパスは見た目が細く少し華奢に見えます、シンコーデミングL/Lはコンパスとハクバの中間あたりと言えます。
タイヤ側面になんか見たことある【WD】みたいな刻印があるのですが、コンパスタイヤにも同じ刻印がありました。出どころが同じOEMなのかな?同じサイズでもハクバのほうが太くて良い感じです。

14人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

2021-03-03
用途:
部品交換
対象商品:
57052195

これは良いもの。
自転車のサドルって、損傷の酷いものが多い。
うちの会社の駐輪場を見ても、破け・割れ・変形したサドルがたくさんある。
ケツから、サドルを劣化させる分質でも、出ているのであろうか?
レジ袋も有料になり、これからは、座面が破けたら、新品に交換しよう。
不満点はサドル裏側のシートの付けが甘いところ。2ヶ月で1つ取れた。
これは、手持ちのタッカーで、補修した。固くてうまく打ち込めないところは、プライヤーで針を押し込んだ。

7人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2017-11-21
用途:
ご近所さんのシティーサイクルのメンテに
対象商品:
66078662

こちらの製品は、YSB(吉川製作所)のブレーキシューとまった同じ形状です。
おそらく、OEM供給品でしょうか。吉川製作所の製品と遜色ない品質で更にお安く
大変助かりました。自転車のオーナーの方にも大変喜ばれ新車購入自のブレーキの効きが
戻ったと感謝されました。

2人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2025-09-11
用途:
バイク雨よけカバー
対象商品:
46845926

通勤などで青空駐車する場合は、携帯のためコンパクトであること、そこそこ強度があること、素早く折りたためるよう立体的に裁断されてないこと、地面に着けなくとも両端を持って折りたためること、この条件が揃っている。原チャリにはちょうどよい。チューブなどを細く切ったゴム紐を用意し8の字に上からかけると素早くカバーを固定でき風で煽られることがない。

3人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

2022-08-23
用途:
自転車修理

自転車整備士です。
8/9に注文して8/23日に使用したときプランジャーを一旦抜いたら虫ゴムがけっこう切れていました、虫ゴム切れは一般的に極端な寒暖や保管が長いと起こります。手持ちの虫ゴムは沢山ありますので即交換して解決しました。コンクリートガレージ車内保管していたので炎天下で傷んだとは思えないのですが、返品などせずそのまま使用します。チューブにはHAKUBA 1.2mm 37-590 211104042と白く印字されています、チューブ素材はとても良いです。ゴムは生ものとよく言われますので、使用される際は虫ゴムの鮮度に気をつけます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。


6

ピックアップレビュー

2017-01-28
用途:
ブレーキワイヤーの切断
対象商品:
01066257

以前はニッパーで切っていたのですが、こちらを使えば簡単にきれいに切れます。

2人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

2014-03-27
用途:
シティーサイクルの補修
対象商品:
86969671

他のレビューにカット後のワイヤーのホツレについてのコメントがありましたが、私も同じ経験をしました。
切れが悪いワイヤーカッターを使って、ワイヤーをつぶすようにしながら切ると、ほつれてきました。
キレの良いワイヤーカッターを使って、スッパリ一発で切ると、ほつれませんでした。
実際は、使い込んだワイヤーカッターの刃を良く見て、一番使っていない部分(切れの良い部分)を見つけて切りなおしただけです。
要は、一発でスッパリ切れば、ホツレませんよ。

4人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2023-03-09
用途:
物置の収納整理

幅8mm、長さ0.6mを購入しました。長さというのはロープ部分の長さを指します。フック部分が両端合わせて0.1mプラスされますので、全長は0.7mとなる点注意が必要です。伸縮性が少なく、普通に引っ張れば0.1m、男性が強めに引っ張れば0.2m、筋トレ並に思いっきり力を加えれば0.3m伸びます。物置の天井付近、0.8m幅の部分にロープを張り、その上に軽いものを乗せる目的で購入しましたが、その目的にはピッタリでした。

7人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

2016-01-08
用途:
交換

■ 人柱として
これ、なかなかいいですよ。 安価なので、期待していませんでしたが、
素手の感触も悪くない。またシフターのハーフ仕様にも、簡単にカット
出来るので助かりました。 懸念事項としては、半年後、ベトベト感。
これが無ければ、ママチャリ関係のグリップは全てこれに変更しても良いかと。
今のところ、オススメします。

3人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

2022-05-06
用途:
タイヤ交換
対象商品:
57766748

タイヤ交換にはチューブと合わせえて必需品です
高くはないのでケチらずに交換しましょう