塗料・塗装の何でも質問講座
1-9 白いシミの再現と解析実験
前回示した図1-35の結果についてコメントすると次のようになります。
- 透明性Filler であるステアリン酸亜鉛粉末(以下、Zn粒子と略す)の充てん量の増大に伴い、白化の程度が増大した。このことは、Zn粒子と塗膜樹脂成分(以下、バインダーと略す)間の界面に水が侵入し、図1-30に示す機構で白化する事を裏付けています
- 上塗り塗膜により白化が抑制され、室温放置で白化が消えた。このことは、水が上塗り/中塗り塗膜層間に侵入し、Zn粒子を充てんした中塗り塗膜に達していないことを示しています。
- 浸せき後、試験片を空気中に取り出し、表面の水分をろ紙で取り除いてから、室温で乾燥させたところ、上塗りのない中塗り塗膜部分はさらに白くなった。これは、メラミン濃度が30wt%のバインダーM30(Tgが38℃)についての結果です。 白化の謎解きをして行く過程で、白化が消える場合とさらに白化が進む場合があることがわかりました。後者の場合には、界面に侵入した水が蒸発した後、バインダーが弾性回復せずに、そのまま空隙として残ったために、バインダーとの屈折率差が大きくなったためと考えられます。
以上の結果は白化の程度を官能試験で評価しており、試験者が異なれば異なった結果になります。そこで今回は、白化の程度を定量化し、白化要因の影響度を数値で表示することに挑戦してみます。
質問(25)
前回の表1-2に示す樹脂組成のうち、図1-35はM30についてのピンポイントの結果(50℃/6時間浸せき)ですね。Zn粒子/バインダー間の界面に水が侵入し、屈折率差で白化したと考えられます。このように推理すると、浸せき時の温度と時間の影響は大きいと思います。この点について、どのような見解をお持ちですか。
答え(25)
私は白化程度を定量化しようと考え、素地板につや消し黒エナメル(下塗り)を塗布し、焼付けました。この上に試料である中塗り塗膜が付着していますから、白くなれば反射率が上昇します。色彩計を使用すると、可視光領域のすべての分光反射率を合計してくれ、その値をY値として自動表示してくれます。 Y値は明度を表すパラメータになりますから、Y値が大きいほど白化程度が進行した事になります。いろいろな要因で浸せき前のY値に差異があるので、この初期値をY0、経時のY値をYtとして、必要な場合には、両者の比Yt/Y0を比較することにしました。 ただし、上塗り無しの試験片についてY値を測定しました。温度と時間を変えてY値を測定した結果の一例(M7-Zn12塗膜、メラミン濃度が7wt%のバインダーに、Zn粒子を12wt%充てんした塗膜、以下、同様に表示します)を図1-36に示します。(8)
図1-36温水浸せき試験におけるM7-Zn12試験片のY値の経時変化(図中の数字は浸せき温度)
質問(26)
この結果を見ると、予想したようにY値は浸せき温度と時間に伴い上昇していますが、一定値に収束するように見えます。10時間以上も実験するのは厳しいので、何か良い知恵はないですか。もう一つ、浸せきした試験片を温水から取り出し、Y値を測定する時にはどのような操作をしましたか。
答え(26)
Y値の変化は粒子/バインダー間の隙間に水が吸着する現象と見なせます。粒子表面に水の吸着場所が無くなると、白化は止まるであろうから、Y値はある一定値に収束すると考えられます。丁度、防毒マスクに使用する活性炭が溶剤分子を吸着する現象と近似するので、Langmuir型の吸着等温線から飽和吸着量を求める解析法を適用しました。 その解析図を図1-37に示します。(9)変則的なグラフですが、良好な直線関係を示しており、この直線の傾きの逆数がYの収束値Ymになります。Ymの求め方は別途、解説します。Zn濃度やメラミン濃度を一連に変化させたいずれの試験片とも図1-36に示す曲線と同様な傾向を示したので、精度良くYmを求めることが出来ました。
図1-37 Langmuirの吸着等温線を利用したYの収束値Ym を求める手法(図中の数字は浸せき温度)
Zn粒子の充てん濃度を一連に変えたバインダーM7塗膜について、Ym/Y0値に及ぼす浸せき温度の影響を図1-38に示します。(10)もう1点の試験片の取り扱いに関する質問ですが、所定の浸せき時間毎に試験片を取り出し、室温の水中に数分間浸せきします。その後、試験片表面の水を濾紙で拭き取り、素早く、分光反射率を測定しました。 計測後に、図1-39に示す恒温水槽に戻し、約8時間、この操作を繰り返しました。(11)
図1-38 Zn濃度が一連に異なるM7試験片のYm/Y0に及ぼす浸せき温度の影響(図中の数字はZn濃度, Ym、Y0はそれぞれYの収束値、浸せき前の初期値 )
図1-39 温水浸せき試験に使用した恒温水槽とスライドガラス試験片
質問(27)
図1-38のグラフより、Ym値は浸せき水温の上昇、およびZn濃度に伴い上昇しますが、Zn濃度が24%になると、温度依存性は小さくなっています。この現象をどのように考えますか。
答え(27)
Zn濃度の増大に伴うYm値の上昇はZn粒子/バインダー間界面の接着性が悪いことに起因します。Zn濃度の増大は水の侵入できる界面の増大を意味しますが、Zn濃度が24%になると、Ymは上限値に達しています。この様子は、図1-40に示すクラスターの形成を意味しています。(12)水を取り込める界面が極大値に達したと考えれば良いでしょう。
図1-40クラスターの形成モデル
さらに、白化要因の一つに取り上げた塗膜のガラス転移温度Tgの影響についても調べました。前回の表1-2に示すメラミン濃度が一連に異なるバインダーについて、それぞれZn濃度12%の塗膜(150℃/20分焼付け)試験片を調製し、50℃の温水浸せきを行った結果を図1-41に示します。(13) ここで見られた面白い現象とは、浸せき時のYmはメラミン濃度が高くなる(Tgが高い)ほど低い値を示しますが、室温(30℃)に放置(約12H)すると、メラミン濃度の低い塗膜は透明、すなわち、Ym→Y0になりましたが、メラミン濃度が高い塗膜では、乾燥後のY値がYm よりも3倍以上も上昇しました。
図1-41メラミン濃度が一連に異なるZn濃度12%試験片のY値の変化( Ym:温水浸せきの収束値、 Yd :乾燥後のY値)
質問(28)
図1-41の結果は、塗膜から水が蒸発した時、白化が消える場合とさらに白化が進む場合があることを示しています。この現象の支配要因は塗膜のTgで、Tgが低い場合にはZn粒子界面付近のバインダーが弾性回復して空隙を残さない。その結果、白化が消えたのではないでしょうか。 一方、Tgが高い場合には、侵入した水が蒸発しても、Zn粒子界面のバインダー分子鎖は弾性回復が出来ず、永久変形をしている。その結果、空隙が残るためにYm が相当大きく上昇したと考えられます。まず、この考え方で良いのかどうかと、さらに、何故Tgが白化の要因になるのかについて説明してください。
答え(28)
要点をついた良い説明だと思います。しかし、Tgの高低は何を基準にするのかが不明ですね。そこで、乾燥温度を基準に取り、浸せき→乾燥後の塗膜のY値の変化をTgで整理して見ましょう。水浸漬のYtの経時変化から求めたYm、水浸漬試験片を乾燥させた後のY値をYdとして、Yd/Y0とTgとの関係をプロットすると、図1-42が得られました。(14) 塗膜のTgが乾燥温度よりも低いと、白化は消え、ほぼ完全に元の透明状態(Yd/Y0=1)に戻りますが、塗膜のTgが乾燥温度よりも高くなるに伴いYdはYmよりも上昇、すなわち、白化は乾燥により進行することがわかります。 また、Tgが高い塗膜ほどYmが低いのはバインダー分子鎖の熱運動性と関係し、Zn粒子界面に到達出来る水分子が少なくなるためと考えられます。前回の図1-34に示すように、市販のラッカーサンディングシーラが50℃以下で白化しなかったのは、この塗膜のTgが70℃と高かったためと考えられます。
図1-42 乾燥によるY値の変化とTg との関係( Yd :乾燥後のY値)
質問(29)
図1-42の結果は貴重ですね。乾燥温度を塗膜のTgよりも高くすると、白化しても元の状態に回復させることが出来る事を示しています。実証データがあれば紹介してください。
答え(29)
わかりやすい結果を示します。我が家のちゃぶ台は何回も実験に協力してくれ、私を助けてくれます。図1-43に示すように、沸騰水を入れたヤカンを水布巾を敷いたちゃぶ台に載せます。約60分経過後に白いシミ(白化マーク)が出来ていました。 ちゃぶ台の塗膜のTgを測定していませんが、白化マークを高温に設定したヘアドライヤーで、休み休み60分程度、熱風を吹き付けていたら白化マークは消えてなくなりました。白化マークが現れた時には、塗膜のTgよりも高温で乾燥させると白化を消せる事を確認できました。できるだけ速やかに乾燥する方が効果的です。
- (1) 沸騰水を入れたヤカンを水布巾の上に置いて、60分間放置

- (2) 白いシミ(白化マーク)が残る。以前のシミは土鍋跡

- (3) 白化マークをヘアドライヤーで加熱乾燥

- (4) 40分経過。僅かに、白化マークが残る

〔引用・参考文献〕 (文献番号は第1回からの通しです)
8)~(11)、(13)~(14)坪田実, 長沼桂:職業能力開発大学校紀要 第38号A, p.61-66
『塗料・塗装の何でも質問講座』の目次
第1章 塗料・塗膜の白化現象
-
1-1白く見えるとはどんなこと塗装面に現れる白化には水分が関与して、発生することが多々あります。
-
1-2散乱強度と隠ぺい力前回の図1-4は白黒がはっきりした良い結果でした。ポリマーと屈折率の差が小さいCaCO3粒子を分散させた塗膜は粒子/ポリマー界面で可視光線の多くは
-
1-3隠ぺい力に関する話題実際の塗装作業においては、図1-10(b)に示すように、下地が透けるため何回も上塗りをしたことがあります。
-
1-4塗装時に白化する現象とその解析 (1) 結露の発生高温多湿な梅雨時にスプレー塗装をすると、かすみがかかったように白くぼけてつやが無くなることがあります。
-
1-5塗装時に白化する現象とその解析 (2) 結露の防止結露とは空気中から水分が抽出される現象だと理解しました。
-
1-6水性塗料の白化現象とその対策木工用の水性ボンドは身の回りの接着剤としてよく使用されています。
-
1-7木工塗装テーブル面の白いシミ(1)前回までは塗装時や塗装過程での白化現象を取り上げましたが、今回と次回は我が家で起きた木工テーブル面の白化現象を取り上げます。
-
1-8白いシミの原因とは白化機構を示した前回の図1-30に妥当性があるかどうかを見極めたいと思います。
-
1-9白いシミの再現と解析実験前回示した図1-35の結果についてコメントすると次のようになります。
-
1-10白いシミの対策法質問(30)前回のQ&Aを読んでいると、白化の原因は塗膜中へ侵入した水がZn粒子/バインダー界面へ偏析することであり、白化にはガラス転移温度Tgの影響が大きく、
第2章 塗料と塗装のことはじめ
-
2-1塗料の必要条件と分類法第1章では塗料・塗装分野で見られる白化という欠陥現象を取り上げ、原因と対策を話してきたのに、第2章で何故「ことはじめ」になるのですか。
-
2-2塗料(液体)から、塗膜(固体)への変化前回から持ち越した (1)塗料の形態による分類、(4)塗膜なってからの分類法について解説してください。
-
2-3自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(1)質問(10) 本章に対する著者の考え方については、既報2.1に示す答え(1)で示されていますが、いきなり自動車補修塗装とは、入門者にとって何だか難しい応用問題を与えられたようです。
-
2-4自動車補修塗装に必要な材料と器工具について(2)質問(20) フェンダー部打痕部の板金修正が終わったら、次はどうするのですか。答え(20) 打痕部面積の5倍程度大きく塗膜をはがし、鋼板素地を露出させます。
-
2-5自動車補修塗装工程について(1)今回も自補修塗装を取り上げます。板金修正で凹んだ箇所を引張り出し(既報図2-20)、塗膜をはく離した鋼板露出面(既報図2-22)からスタートします。
-
2-6自動車補修塗装工程について(2)前回は、ポリパテ付け作業で終了しています。図2-11に示すStep3とは、パテ付け面の研磨までを指します。パテ付け、研磨作業までが元の板金面に復活させる成形作業になります。
-
2-7自動車補修塗装工程について(3)前回は、Step4(図2-11参照)のプラサフ塗装とその研磨について解説しました。その中で、ブツ除去時やパテ研磨時にできる小穴を見逃さないためのガイドコートの使い方を説明しました。
-
2-8自動車補修塗装工程について(4)前回は、上塗りのブロック塗りとスポット塗りについて説明しました。ほとんどの場合、上塗りにはクリヤが塗装されます。
-
2-9スプレーガン-名手への道(1) ガンの基礎知識車の補修塗装ではスプレーガンの技能が大切だと言うことを理解できたと思います。
-
2-10スプレーガン-名手への道(2) ガンを使いこなすStep既報2.5~2.7に示した車の補修塗装で、プラサフ塗装を始め、ボカシ塗り技法を含めたスプレーガンによる塗装技術を紹介しましたが、実際にどのようにやれば良いのか分からなかったと思います。
第3章 いろいろな塗り方
-
3-1塗装方法を知ろう建築現場における塗装作業に注目すると、図3-1に示すように外壁を仕上げるのに、窓枠の養生をしている人、ローラ塗りをしている人、吹付け作業をしている人など様々です。
-
3-2液膜転写法塗装方法を大別すると、図3-4に示すように、塗料を直接、被塗物に移行する直接法と、微粒子の霧にして移行する噴霧法になります。
-
3-3直接法 はけ塗り前報の図3-4に示したように、塗装方法は直接法と噴霧法に大別されます。高速塗装に適する方式は、直接法の液膜転写法です。今回、紹介する方法は直接法で工具を介して塗る刷毛塗りとローラー塗りを取り上げます。
-
3-4直接法 はけ塗り刷毛の代表例を図3-13に示します。5)塗料の種類、塗り面積等に応じて適切なはけを選びます。一般に合成樹脂調合ペイントのように粘度の高い塗料では硬い毛(黒い馬毛)のずんどう刷毛を、ウレタンワニスやラッカーのように粘度の低い塗料では、やわらかい毛(白い羊毛)のすじかい刷毛を用います。
-
3-5直接法 ローラー塗りローラー塗りは刷毛塗りと工具が違うだけで、塗り方の基本は刷毛塗りと同じです。仕上がり面の平滑性は、はけ塗りに劣りますが、住宅の壁などの広い面積を塗るのに適しており、作業スピードは刷毛塗りに比べて3倍程度大きいようです。
-
3-6直接法 浸せき塗り、しごき塗り浸せき塗りは、次に示す2方式に大別されます。1つ目は、塗料槽に被塗物をどっぷり浸け、引き上げて乾燥させるDipping方式(浸せき塗り、ジャブ漬け塗りなど)です。2つ目は、被塗物に塗料を押し込むしごき塗りです。
-
3-7電着法 電着塗装の原理電気化学をベースとする塗装法が電着塗装です。水の電気分解を理解すれば、電着塗装の原理がわかります。
-
3-8電着法 前処理工程-化成被膜自動車に代表される工業塗装では、電着塗装を行う前に、前処理として、洗浄・脱脂・化成皮膜処理が行われます。
-
3-9電着法 電着塗装工程電着塗装装置の構成は一般的に次のようになります。
-
3-10噴霧法 静電気と静電塗装スプレーガンによる微粒化の原理とガンの使い方に付いては、第2章 2.9と2.10スプレーガン名手への道で解説しました。本節では、噴霧塗装に静電気を利用すると、塗着効率が2倍以上も増大すると言う話を紹介します。
-
3-11噴霧法 静電スプレーと塗料の電気抵抗値前回、静電スプレーは雷と同じ原理を利用していることを説明しましたが、液体塗料の電気抵抗値が静電スプレー作業において、どのような影響を及ぼすかについては言及しませんでした。
-
3-12噴霧法 粉体塗料の塗り方塗料メーカーは粉体塗料を平均粒径30-40μmに調製して、供給しています。液体塗料をこの程度の噴霧粒子にするためには空気霧化だけでは不十分で、遠心力で液体分子を引きちぎったりしなければなりません。
-
3-13噴霧法 粉体塗料の塗り方(つづき)今回は電界内を大量に移動しているフリーイオンの挙動に焦点を当て、塗装作業との関連について説明した後、コロナ放電式以外の塗り方について説明します。
第4章 塗料のルーツと変遷
-
4-1はじめに執筆中の「塗料・塗装の何でも質問講座」はこの第4章から後半戦に入ります。本講座の終了時点で、読者の皆さんにはペンキのことをよく知ってもらい、風呂場や床などの住環境を塗り替えたり、自分で作った工作物を塗って仕上げるまでになってもらえたら嬉しいなと思います。足場が必要な高所はプロのペンキ屋に任せればよいのです。
-
4-2塗料のルーツについてルーツ探しは誰もが興味を持っていますが、塗料・塗装のルーツとはと聞かれると、現代人は“塗料って何だ”と言って、あまり興味を示してくれないでしょう。一方、旧石器時代の方々に身振り手振りで塗料とは液状のもので、指や手にとって、彼方此方に塗るものだと伝えると、ものすごく理解が速いと思います。
-
4-3紀元後~飛鳥・奈良時代大沼清利氏は塗料の変遷をバインダー(被膜になる成分で、ビヒクルソリッド)に着目して克明にまとめ、国立科学博物館発行の「技術の系統化調査報告 第15集(2010)」に、“塗料技術発展の系統化調査”として報告しています。
-
4-4平安時代(日本最古の黒エナメル)図4-3に示す塗料の歴史の中に、平安時代に武器である楯(たて)と戟(げき)に塗る黒色エナメルの配合表が見つかりました。図4-6に示します。4)日本最古の塗料のレシピと言われています。奈良時代に作られた墨と同様に掃墨と膠が使用されています。
-
4-5鎌倉~戦国・南蛮貿易~江戸時代さて、今回も表4-2の続きになりますが、戦国時代から江戸時代における塗料の変遷を追って行きます。戦国時代には出土品や文化財がほとんどなく、歴史的事実だけから塗料・塗装の変遷を探ることになります。仏教伝来後、漆は仏像や寺院建築に使用され発展して行くと同時に、戦国大名の武具にも塗られていたようです。庶民の生活レベルでは、ニカワ(膠)、柿渋が塗料のバインダー(ビヒクル成分)として、使用されていたようです。
-
4-6江戸・黒船来航~明治時代イギリスで始まった産業革命と同様な大きな変化は日本では、黒船来航から明治維新にかけて現れます。鎖国が解かれて、政治体制が一気に変わり、鹿鳴館で代表される西洋文明が怒濤のごとく、日本に入ってきました。
-
4-7油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 1日本における塗料・塗装の変遷は次の様に進んできたと考えられる。A.塗料・塗装のルーツは漆塗りである(表4-1参照)
-
4-8油性塗料時代 洋館旧岩崎邸の塗装片から見た塗料と塗装 2前回の図4-10に塗膜断面の解析結果をまとめ、この中に
-
4-9ラッカー時代 (その1 木綿と硝化綿)4-7 塗料の変遷(その5) において、日本における塗料の変遷をA~Gのようであると示したが、ココで大きな忘れ物をしてしまった。それは硝化綿ラッカー(以降、NCラッカー)で代表される繊維素系塗料の存在をすっかり見落としたことである。
-
4-10ラッカー時代(その2 エアスプレーガンの誕生)日本では、第1次世界大戦後に残った火薬用NCの平和利用から塗料分野にNC(硝化綿、ニトロセルロース)が持ち込まれた。
-
4-11合成樹脂塗料時代 (その1 油とはどんな化合物か)本章は終盤を迎えており、今回より数回で、ラッカー時代に開始された工業塗装をさらに発展させた合成樹脂塗料について解説する。
-
4-12合成樹脂塗料時代 (その2 OPの塗料配合とSOPへの移行)1940年代から塗料用合成樹脂の代表になった油変性アルキド樹脂を4-12回と4-13回に分割して、紹介する。
-
4-13合成樹脂塗料時代 (その3 油を真似た油変性アルキド樹脂)今回ようやく、”油を真似て作られた合成樹脂塗料“の話ができることになり、嬉しい限りである。ところで、油を真似てとは、どんなことかを説明したい。
-
4-14合成樹脂塗料の発展連続被膜を形成する樹脂が塗膜の性能を大きく左右する。樹脂開発の経過は、表4-5(4-10掲載)で大まかに知ることはできるが、樹脂開発とそれに伴う塗料、塗装技術の変遷をまとめると、図4-29のように示される。13)
-
4-15合成樹脂塗料の種類別生産量の推移塗料は流動状態で被塗物を覆い、被膜を形成する。よって、塗料の必要条件は、(1)流動すること、(2)くっつくこと、(3)固まることになる。
-
4-16VOC削減型塗料-粉体とはどんな塗料なのか粉体塗装の事始めは鉄鋼をイオン化傾向の大きい亜鉛で被覆する金属溶射である。
-
4-17VOC削減型塗料-水性とはどんな塗料なのか前回の粉体塗料に比べると水性塗料には随分と親しみと言うか、近しいものを感じる。それは小学生の頃に水性塗料の仲間である水彩絵の具を使って居たこと、あるいは、木材を加工してくっつけるのに水性ボンドを使用した記憶があるからであろう。
第5章 塗料をより深く理解するために
-
5-1塗料(樹脂)選択の根拠について4章では、人類が時代と共に塗料とどのようにつき合ってきたのかを究明したく、塗料の変遷を取り上げてきた。
-
5-2樹脂の成り立ち(1)塗料用樹脂の特徴は、主鎖を形成する分子鎖の化学結合に依存する。例えば、図5-6に示すように、フタル酸樹脂(長油性アルキド樹脂)は主鎖がエステル結合からなるため、アルカリ性水溶液に浸漬すると、加水分解され、塗膜が溶解する。一方、エポキシ樹脂の主鎖はエーテル結合とベンゼン環からなるため塗膜が溶出せず、耐薬品性は良好である。
-
5-3樹脂の成り立ち(2)本稿では図5-14に示すエチレンやベンゼンのように2重結合を有する分子の成り立ちについて説明する。
-
5-4塗料用樹脂のはなし(1)エポキシ樹脂著者が感銘を受けた樹脂の教書は北岡協三氏の著書5)である。恐れ多いことであるが、エポキシ樹脂の成り立ち部分を一部、引用させて頂く。エポキシ樹脂とは個々の分子中に2個以上のエポキシ基を持つ樹脂状の物または樹脂を作る化合物である。最も一般的なエポキシ樹脂を図5-24に示す。
-
5-5塗料用樹脂のはなし(2)エポキシ樹脂主剤であるエポキシ樹脂(前回の図5-24)の両末端にはエポキシ基があり、硬化剤の有する活性水素H+と化学結合をして、クッキー塗膜を形成する。
-
5-6塗料用樹脂のはなし(3)エポキシ樹脂前回の図5-30に示すポリアミド樹脂を固定し、エポキシ当量が一連に異なるS、M、Lを使用した塗膜の網目構造は、どのようになるのかを考えて見る。
-
5-7塗料用樹脂のはなし(4)エポキシ樹脂2液型エポキシ樹脂塗料においては、主剤のエポキシ樹脂に対して反応する手の数が等しくなるように硬化剤のポリアミド樹脂が配合される。
-
5-8塗料用樹脂のはなし(5)アクリル樹脂現在、アクリル樹脂は塗料用樹脂として、最も多く使用されている。なぜ、使用量が多いのかというと、塗料に求められる性能を装備しやすいからである。具体例を挙げて説明する。
-
5-9塗料用樹脂のはなし(6)アクリル樹脂著者は2液型塗料と書きたいが、JIS用語では2液形となっているので、決断しにくい。本報では2液型に統一する。
-
5-10塗料用樹脂のはなし(7)アクリル樹脂塗料用アクリル樹脂は主として、アクリル酸、メタクリル酸エステルモノマーの共重合で合成される。
-
5-11塗料用樹脂のはなし(8)アクリル樹脂フッ素樹脂をはじめ、フッ素原子を含む化合物は非常に優れた耐薬品性・耐熱性・非粘着性・絶縁性・低摩耗性を持っている。