自動車用品の口コミ満足度ランキング

「自動車用品」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2022-07-05
用途:
自動車せいび等
対象商品:
36557647

商品については毎度使わせて頂き大変満足しています。しかし今回、最新の案内メールのキャンペーンコードが使えず、急ぎのため注文しました。が、しかし後にチラシを確認したところ間違いでした。700円も違い、非常に残念です。キャンペーンコードの確認方法を教えてください。

34人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

坂田運送 様2019-07-21
用途:
オイル交換
対象商品:
88565076

このオイル処理ボックスは、自分でオイル交換する人には、本当にオススメです!
どこが、オススメかというと、
オイルを吸収する、素材が、ウエス状態ではいっています!
なので、作業する前に2.3枚抜いて、溢れたオイルや、レベルゲージの、掃除など
ウエスとして、使えばとても良いです!
全て綺麗にして、最後にオイルを吸収させて一緒に捨てますよ!
これいいです!

29人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2025-10-20
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
45461625

もうこのペールから万人がこぼさず注げる方法を見つけた人には賞金を出したほうがいい。
レビューへの回答で逆から注げとあったので、逆から注いでみた。
まず、ジョッキと干渉して真っ直ぐ逆から注ぐことができない。そりゃ、取手が高い位置に付いてるからそうだろうなあ。
干渉しない高い位置から注ごうとすると、どこに出るかわからないので口をつけたいのだが…
よしんば、こぼさず注ぎ始めたとしても、止めるときにこぼれる。
注ぎ口からよだれのようにだらっと。結局床を汚す。
なんなの?使い切り前提なの?うちのジョッキが2Lだからいけないの?気を張って注いだのがバカみたい。
別売りでいいからノズル出してください。
お願いしますなんでもしますから!

46人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2012-05-16
用途:
乗用車のオイル交換に伴う付帯作業
対象商品:
37569402

当方、業者です。純正同等品として使うのはちょっと・・・と云う意見がありましたのでレポートさせていただきました。おっしゃるとおり、品質を重要視するのはコストダウンと共に我々業者の責任です、お客様には判断できない部分なのでなおさらです。試験場などでのデーターがあるわけではありませんが、昨年訴求の為にカットモデルを作りました。目視ではありますが、ろ紙の枚数が少なかったり粗い事も無く純正より劣るような部分は無いように思います。長年、利用させていただいていますがトラブルもなく高品質で良い商品と思います。MonotaROさんの方で比較データなどがございましたら、開示していただけると安くても品質が良いものだと安心していただけるかと思いますが、いかがでしょうか。

58人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

2024-08-04
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
23983254

新パッケージになっても商品の満足は高いです。
コスパは良いと思います。
星5評価にしていますが、新パッケージは過剰梱包すぎ(?)な気がします。
箱は大きいし開封しにくいです。
さらにビニールパックされているのは好感がもてますが、ハサミがないと切りにくいです。
もっと梱包を簡素化して低価格にしてもらえると助かります。
重ねて言いますが、ワイパーそのものは良い商品だと思います。

8人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

ドラッグK 様2018-12-24
用途:
ガタつきが出だしたら。
対象商品:
48667946

先ずは,,,ごめんなさい。安かろう悪かろう..で購入しました。これ最高です。先日、やっと雨が降り ワイパーON ???し..静すぎる?そこで今度は、高速で動かしてみました やはり静かです 今まで、ホームセンターで、1本800円前後のを取り付けてましたが 最初からガタつきがあり前回も前々回もガタつきばかり 失礼ですが今回!全く期待してませんでした。安かろう悪かろうは
訂正いたします。では1本800円前後のグラファイトワイパーは何だったのでしょう?
モノタロウ様 利益は取れてますか?
本当に雨の運転は苦痛でした今までガタガタガタガタ 
これから雨の運転が快適です 有難うございました。

15人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

有限会社帝都開発 様2025-10-10
用途:
車両の整備

大型車のシャーシに錆が有り補修のなめに購入しました。10本+10本今回は20本使用しました。大変きれいに仕上がって満足です。
スプレー缶なので、会社で楽々できました。

2人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2025-11-04
用途:
バイクのメンテ用

CBR250R(MC41)に使用しています。2輪用エンジンオイルでなくても、このくらいの車格であれば、クラッチの滑りもなく、安定して使用出来ています。新車から8万5000kmずっと継続して使用していますが、全く問題なく、今後も継続して購入したいと思います。

8人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

2023-02-26
用途:
整備の時
対象商品:
40925227

モノタロウのPB商品は、もっと適合情報を出してもらえると売れると思います。
探して探して適合確認を自分でやって、やっとたどりつくので、すんなりわかればもっと良いと思います。物は良いのに、もったいない。

17人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。


10

ピックアップレビュー

HondaCars尼崎東 近松店 様2021-09-12
用途:
マフラー、車体の下回り
対象商品:
56305926

塗料の粒子も細かくキレイに塗れるし価格も安いのでお勧め。しかしながら一点だけ要望がある。最近缶のデザインが変わったのだが、これが良くない。モノタロウブランド商品は最近赤白の統一デザインに変えてきているが、パーツクリーナーからシリコンスプレーから全部このデザインに変わってしまった。当然工場のスプレー缶の棚には赤白の缶が大量に並ぶようになってしまい一目でどのスプレーかわからない。この耐熱スプレーにしても前のデザインはシルバーかブラックかすぐにわかるデザインだったが現行のデザインは小さい文字で「シルバー」「ブラック」と書いてあるだけなのでいちいち目で見て小さい文字を確認しないといけないのは不便です。ユーザー目線でのパッケージの改善を求めます。

43人が参考にしています