自動車用オイル・ケミカルの口コミ満足度ランキング

「自動車用オイル・ケミカル」の口コミの中から満足度が高い商品をランキングしています。


1

ピックアップレビュー

2022-07-05
用途:
自動車せいび等
対象商品:
36557647

商品については毎度使わせて頂き大変満足しています。しかし今回、最新の案内メールのキャンペーンコードが使えず、急ぎのため注文しました。が、しかし後にチラシを確認したところ間違いでした。700円も違い、非常に残念です。キャンペーンコードの確認方法を教えてください。

34人が参考にしています

2

ピックアップレビュー

坂田運送 様2019-07-21
用途:
オイル交換
対象商品:
88565076

このオイル処理ボックスは、自分でオイル交換する人には、本当にオススメです!
どこが、オススメかというと、
オイルを吸収する、素材が、ウエス状態ではいっています!
なので、作業する前に2.3枚抜いて、溢れたオイルや、レベルゲージの、掃除など
ウエスとして、使えばとても良いです!
全て綺麗にして、最後にオイルを吸収させて一緒に捨てますよ!
これいいです!

29人が参考にしています

3

ピックアップレビュー

2025-10-20
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
45461625

もうこのペールから万人がこぼさず注げる方法を見つけた人には賞金を出したほうがいい。
レビューへの回答で逆から注げとあったので、逆から注いでみた。
まず、ジョッキと干渉して真っ直ぐ逆から注ぐことができない。そりゃ、取手が高い位置に付いてるからそうだろうなあ。
干渉しない高い位置から注ごうとすると、どこに出るかわからないので口をつけたいのだが…
よしんば、こぼさず注ぎ始めたとしても、止めるときにこぼれる。
注ぎ口からよだれのようにだらっと。結局床を汚す。
なんなの?使い切り前提なの?うちのジョッキが2Lだからいけないの?気を張って注いだのがバカみたい。
別売りでいいからノズル出してください。
お願いしますなんでもしますから!

46人が参考にしています

4

ピックアップレビュー

2025-11-04
用途:
バイクのメンテ用

CBR250R(MC41)に使用しています。2輪用エンジンオイルでなくても、このくらいの車格であれば、クラッチの滑りもなく、安定して使用出来ています。新車から8万5000kmずっと継続して使用していますが、全く問題なく、今後も継続して購入したいと思います。

8人が参考にしています

5

ピックアップレビュー

有限会社帝都開発 様2025-10-10
用途:
車両の整備

大型車のシャーシに錆が有り補修のなめに購入しました。10本+10本今回は20本使用しました。大変きれいに仕上がって満足です。
スプレー缶なので、会社で楽々できました。

2人が参考にしています

6

ピックアップレビュー

HondaCars尼崎東 近松店 様2021-09-12
用途:
マフラー、車体の下回り
対象商品:
56305926

塗料の粒子も細かくキレイに塗れるし価格も安いのでお勧め。しかしながら一点だけ要望がある。最近缶のデザインが変わったのだが、これが良くない。モノタロウブランド商品は最近赤白の統一デザインに変えてきているが、パーツクリーナーからシリコンスプレーから全部このデザインに変わってしまった。当然工場のスプレー缶の棚には赤白の缶が大量に並ぶようになってしまい一目でどのスプレーかわからない。この耐熱スプレーにしても前のデザインはシルバーかブラックかすぐにわかるデザインだったが現行のデザインは小さい文字で「シルバー」「ブラック」と書いてあるだけなのでいちいち目で見て小さい文字を確認しないといけないのは不便です。ユーザー目線でのパッケージの改善を求めます。

43人が参考にしています

7

ピックアップレビュー

2024-11-01
用途:
オイル交換時

今まで購入していた20Lペール缶(SN 0W-20)が取扱い終了になったので代替え品の樹脂製になったものを購入 他の方の言う通り、使い勝手がよくないです オイルジョッキに移す際こぼします 二人作業だったのですが、最初の1杯目は結構こぼしました 2杯目からはこぼす量も減らせましたがやっぱりペール缶が良いと思いました 中身は何の心配もなく、QNC20-Bb、30系アルファード、RP-6ステップワゴンに使っています 慣れればこぼさなくなるかなぁ

14人が参考にしています

8

ピックアップレビュー

2013-03-28
用途:
一般的なLLC交換に使用
対象商品:
45521542

濃縮型のLLCです。せっかく「良い特徴」が有るのだから、もっと商品説明画面に詳細に記載すれば良いと思います。以下は、商品のパッケージに記載してある「良い特徴」です。
■濃度は90~93%・・・濃度は自分で好きに調整出来ます。
■希釈は水道水(軟水)・・・MonotaROブランドの最安値の別のLLCは「精製水」が指定してありますが、本商品は水道水で希釈可能とパッケージに記載してあります。この違いは、取り扱いの容易さに大きく影響します。

12人が参考にしています

9

ピックアップレビュー

2015-04-15
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
74858113

いつもは2年ごとの交換品を使用していましたが1年くらいから濁った色になり最終的にはさびがかなりある状態だったので1年前この製品に取り替えてみました。現在1年めになりますが色も綺麗な状態が保たれているので他の車両もこれに切り替えようと追加購入しました。それに他のロングライフクーラントに比べ価格がとても安く品質がよければなにも高いものばかりが良いとは言えないかも知れません。耐久材に使用するのだから最初は心配しながらということもありますが。

7人が参考にしています

10

ピックアップレビュー

2023-06-26
用途:
整備、販売
対象商品:
32722523

梱包が悪く大きく凹んで届きました。ユーザにお渡しする予定だったのですが、事故品を渡す訳にもいかず近隣で購入してお渡ししました。
時々あるので気をつけてほしいです。
一緒に送られてきたホイールナットは箱から出てバラバラになっていました。
物自体は悪くないので非常に遺憾です。

6人が参考にしています